This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:生成 VDD 和 VDD33的器件

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01, TPS62A01A, TPS62A02, TPS62A02A, TUSB8020BEVM, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159192/tusb8020b-devices-that-generate-vdd-and-vdd33

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他部件:TPS62A01TPS62A01ATPS62A02TPS62A02A、、 TPS74801

您好的支持团队、

是否可以使用以下开关稳压器生成1.1V VDD 和3.3V VDD33?

TPS62A01
TPS62A01A
TPS62A02
TPS62A02A

由于似乎没有电源序列、我想从5V 电源轨生成这两个电源轨。

TUSB8020BEVM 分别使用 TPS74801和 TPS7A4533、因此我想进行确认。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以同时为1.1V 和3.3V 上电、建议在 Grst 上添加1uf 电容器。

    此致

    Brian