This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:此摄像头重定时器的阻抗。

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159175/sn75dphy440ss-impedance-about-this-camera-retimer

器件型号:SN75DPHY440SS

这是 Compal 硬件部门的 Luke。

我们正在设计一款新的笔记本电脑、并希望将您的 SN75DPHY440SS 用作我们的摄像头重定时器。

我在下面有疑问。

在数据表第7页中,差分输入阻抗可以是80-125欧姆。

但在第26页第10章第1节(10-1)布局指南中、DA 和 DB 差分阻抗应为85-115 Ω(100 +-15%)。

哪一个是正确的?

同时、我想使用90欧姆(+-10%)来实现我的 DPHY 信号、如果该产品只能支持85-115欧姆、您能建议使用另一种支持至少80-100欧姆的产品吗?

谢谢你。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke

    我将遵循 DPHY440数据表第7页列出的80 Ω 至125 Ω 差分阻抗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。