This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A:设计帮助

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159076/tca9548a-tca9548a-design-help

器件型号:TCA9548A
大家好、

我在我的设计中使用 TCA9548A 作为 I2C 开关。

我的主 I2C 是3V3。 次级侧需要控制 I2C 器件的多个电压、例如3V3和1v8 
我看到 IC 内部的开关结构是 MOS 开关。 

从逻辑上讲、次级侧的电压不应高于初级侧的电压。

它应该能够正常运行、并且它也被写入数据表中、以这种方式使用。

但是当我使用它时,我发现当我将通道切换到 SD2/SC2时,我想控制1V8设备,

即使次级侧未连接到任何其他器件、

它上仍会有2.XV 电压、这将导致我的1v8器件异常。

在图中以红色显示。

请帮助确认是否存在任何设计异常。 

谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 N 沟道 MOSFET 的开关可用于电压转换。

    但输出电压被钳位在接近栅极电压 VCC 的位置(请参阅数据表中的第9.2.1节和图14)、因此您必须使用1.8V 的电压为开关供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的继电器。  我不小心忽略了数据表中的该部分  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    Clemens Ladisch 已经 解决了我的问题。

    感谢您的帮助  

    谢谢。  

    弗兰克、