This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041I 晶体振荡时序

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158044/tusb4041i-tusb4041i-crystal-oscillate-timing

器件型号:TUSB4041I

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

晶体何时开始振荡?
晶体是否在检测到主机时振荡? 还是与主机检测无关?

我有两个测试板、
其中之一:晶体在检测到主机后开始振荡、并且可以正常与主机通信。
另一个问题:晶体在检测到主机之前开始振荡、并且无法与主机通信。
您能告诉我在检测到主机之前晶体振荡的原因吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi:

       一旦3.3V 电源接通、晶振开始振荡。 我想您可以使用总线供电设计。  

    您的 Vdd33、Vdd11和 Grst 加电顺序如何?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    非常感谢您的回复。

    Vdd33和 Vdd11几乎同时打开、Grst 在50ms 后打开。 Grst 由外部电路控制。

    另一个正常工作的测试板也是相同的加电顺序。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki:

     1: 您是否可以在 Grst 上放置一个1uf 电容器并断开外部电路?

    2:是否可以更换坏板上的另一个设备? 不确定焊接是否正常。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    22引脚和 GND 之间的电阻不同于 正常运行的 TUSB4041I、因此可能是组件故障的原因。

    此问题已得到解决。
    感谢你的帮助!

    此致、
    Yuki