This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII 输出电压详细信息

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159155/dp83867is-sgmii-output-voltage-details

器件型号:DP83867IS

大家好、

我收到了一个客户询问、要求我们检查 下面主题中讨论的 SGMII 输出电压的详细定义。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917401/dp83867is-dp83867-sgmii-output-voltage

150mV 至400mV 是 SGMII_SOP (正通道)和  SGMII_SON (负通道)之间的电压差吗?

计数器侧的接收器是否应具有 300mVpp 至800mVpp 规格?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    请参阅以下 E2E 帖子、了解更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921602/dp83867is-dp83867is-dp83867is-sgmii-dc-specification

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    感谢您的支持。

    您能评论一下计数器侧的接收器规格是否正常(300mVpp 至800mVpp)吗?

    只是快速反馈、我认为 E2E 上的 SGMII 电压或眼图规格主题太多。

    有些线程太长、太复杂、无法获取支持客户所需的信息。

    我认为大多数模拟 FAE 都不熟悉 PHY 规格、因此 这有点困难。  

    我想这就是人们 为什么要做多帖子的原因。  

    如果您发布[常见问题解答]主题以清除问题、我将不胜感激。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    感谢您的反馈。 我将与团队合作、以便在将来集中处理这些信息。

    此致、

    Gerome