Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, TLK10031
主题中讨论的其他器件:TLK10232、
参考时钟= 156.25MHz
- LS 侧:连接到4个通道 XAUI
- HS 侧连接到10G-KR 中的 Marvell 交换机
我们可以在 TLK 中读取和写入寄存器(读取正确的默认值、并可以更改它们)。
我们使用禁用。
我们还尝试将 HS_SERDES_CONTRAL_1中的 HS_ENPLL 位从默认值0更改为1。
问题:更改后的寄存 器、即 CHANNEL_STATUS_1 (寄存器:0x000F)(默认值:0x0000)(器件地址:0x1E)、或 HS_ERROR_COUNTER 或 LS_LN0_ERROR_COUNTER、都不会显示其默认值的任何更改。 看起来、除了读取和写入寄存器之外、器件不工作、并且链路未建立。
我们已经检查了电路板上的以下信号:
- REFCLK0 = 156Mhz、如所附图所示。
- MODE_SEL = 0V
- ST = 0V
- PRBSEN = 0V
- TESTEN = 0V
- PDTRXA_N = 1.5V
是否有任何想法、问题可能出在哪?
Thx
Omri