This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:接口论坛

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159471/lmh1228-interface-forum

器件型号:LMH1228

大家好、我在使用 LMH1228时遇到了一个问题:

我尝试使用 LMH1228时钟,、但我从未打开它,它被使用旁路模式;

我尝试设置 0x1C,、但它始终看起来是解锁模式、但它始终看起来是旁路模式

我尝试设置 OUT_CTRL,H F 或 R L,、但没有任何区别,输出;无变化

如何使 LMH1228在重新计时模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    器件上电后:

    1)。 请检查以确保 OUT_CTRL 引脚为高电平或悬空-请注意数据表的表6。

    2)。 数据速率/模式应是 SMPTE 数据速率和模式(或类似)。

    3)。 LOCK 引脚为开路集电极、并且该引脚上应该有一个上拉电阻2K-5K 欧姆。

    4)。 您可以为 LMH1228器件使用 GUI。 在默认模式下、它会将器件设置为以 SMPTE 数据速率锁定。

    此致、Nasser