This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:该器件能否与405nm 激光二极管配合使用

Guru**** 2929640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978280/lmh6525-can-this-part-be-used-with-a-405nm-laser-diode

器件型号:LMH6525

该部件是否可以与405nm 激光二极管(正向电压6-7V)配合使用?

如果该部件不能与405nm 激光二极管配合使用、则另一个部件可与405nm 激光二极管配合使用。

我需要高功率脉冲和 CW 模式的功能(例如、蓝光刻录机)。

谢谢。