This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:器件无法在 USB3处枚举

Guru**** 2923890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB1044, TPS65988DJ, TUSB1064RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980569/tusb1064-the-device-cannot-enumerated-at-usb3

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TUSB1044TPS65988DJ

您好 TI 团队  

当 tusb1064器件配置 USB 3.1和两线 DP 时、DP 接口工作良好、但 USB 3.1闪存器件无法在 USB3枚举、而是在 USB 2.0枚举。 那么、我如何解决这个问题呢。 谢谢

下面是系统图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以提供解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原理图进行审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    感谢您的关注!

    我的目的是使用 TUSB1064交叉信号来仿真 Dock Station 翻转插件或不翻转插件

    MacPro 或其他主机

    下面是将 主机连接 到 TUSB1064 PCBA 的电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    更新寄存器配置

    0x0A = 0x13

    其他寄存器配置 0x0值

    更新 PCBA 曲目  

    左侧排针连接器与芯片 TUSB1064之间的距离为17mm。

    右侧排针连接器与芯片 TUSB1064之间的距离为36mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这里有两条电缆? 一个从 PC 主机连接到 TUSB1064、另一个从 TUSB1064连接到 type-C 坞站。 两者都是插头对插头电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有两条 typec 电缆

    下面是插头到插头电缆

    下面是扩展坞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能设计 两侧都有插座的电路板。

    两侧的插座意味着必须为每个插座单独处理 CC 和 PD 通信。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    我的原始设计是将主机排印管插座扩展到交叉信号 PCBA 右侧排印管插座。

    因此,坞站连接交叉信号 PCBA 右侧的 typec 插座,就像连接主机插座一样。

    您能推荐一些其他解决方案吗?

    下面 是 设计图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制电缆可能会起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    很抱歉再次给你带来麻烦!

    TUSB1064是有源多路复用器、一个通道将 TX RX 信号转换为 DP 信号。

    有源多路复用器只是通过信号。 您可以推荐一些器件型号吗?  

    左侧是要查找的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有交叉点多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生  

    还有其他相关问题需要您的帮助。

    1.目前有我的设计、我 发现 USB3.0通道运行良好、传输速率可高达140m/s 但 HDMI 通道无法正常工作。

     我想原因是 TUSB1064将 TX、Rx 信号转换为 DP0、DP1、因此坞站无法将 DP 信号转换为 HDMI 信号、对吧?    

    1. 我想更新图表。我能将 CC1 5.1k 接地,将 CC2 1K 接地吗? 还是多用 PD 芯片? 您可以推荐 PD 器件型号吗?

    1. 我可以使用 TUSB1064和 TUSB1046A 将 TypeC 插座组合为 TypeC 插座吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源是 HDMI 还是 DP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来源是 MacPro typec 插座。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坞站在做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扩展坞是转换 USB 集线器和 HDIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使 Type-C 扩展坞支持 HDMI、它需要在 TUSB1064输出端连接 DP 到 HDMI 有源协议转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 David

    感谢您的建议。

    我认为我需要 再次解释我的设计要求 。

    1. 1.当 typec 坞站插入 PC (主机)时、需要交换信号链。
    2. typec 扩展坞包括 USB3.0和 HDMI。

    我的设计计划

    使用物理继电器切换 CC 线路。

    使用 TUSB1064切换 SSTX、SSRX、SUB1、SBU2

    3.直接连接 USB2.0。

    有不同类型的 typec 码头。

    下面是用于 转换 HDMI 信号的 typec 坞站芯片。

    EP9632G

    IT6562FN

    下面是原理图,您 可以 查看并向我提供一些建议。

    e2e.ti.com/.../01_5F00_USB-Type_2D00_C_5F00_A3.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这种更具有源电缆设计的特定应用、TUSB1064不是理想的解决方案、因为它被设计用于 Type-C 灌电流侧应用。  

    我相信您应该在此设计中使用 TUSB1044、并且您可以使用 TUSB1044 EVM 作为参考。  https://www.ti.com/tool/TUSB1044RNQEVM

    如果使用 TUSB1044、您仍需要在 MacPro 侧使用 Type-C 插头、在 Dock 侧使用 Type-C 插座、以将总电缆损耗保持在 USB-IF 规格限制范围内。

    TUSB1044EVM 使用 DIP 开关手动配置 Type-C 正常/翻转、USB/DP 模式。 如果要自动配置 TUSB1044 Type-C 方向和 USB/DP 模式、则需要在 Type-C 插座侧添加一个 PD 控制器、以便 PD 控制器可以与 Dock 中的 PD 控制器进行通信、并将 Type-C 置于 DP 交替模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    感谢您的帮助、我比较 了 TUSB1044和 TUSB1064、发现器件功能相似、

    如果只使用 USB3.0 + 2线路 DP、TUSB1044和 TUSB1064都可以实现、对吗?

    下面 是 TUSB1044交换 TX、RX 信号对、使用物理继电器交换 CC 信号的新原理图。

     PD 协议仍使用 Dock Inside。 使用 ADC 对 CC 线路电压进行采样、使其 区分正常或翻转。

    e2e.ti.com/.../typec-switch-2.4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好,我们可以通过电子邮件进行讨论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044和 TUSB1064的功能并不等效。 TUSB1064专为灌电流侧应用而设计、而 TUSB1044可同时用于拉电流和灌电流应用。

    在 TUSB1044 URX1和 URX2上、您需要将交流耦合电容从220nF 更改为330nF。

    在 CC 连接上、为什么不使用专用的 Type-C PD PHY 替换继电器? MCU 可以从 PD PHY 读取数据、然后将 TUSB1044编程到适当的状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    感谢您的建议!

    因为我对 PD PHY 的了解很小, 所以需要几天的时间来学习,所以 第一个版本不使用 PD 芯片。 现在我计划下一个版本,这将选择 PD PHY 芯片。

     我计划使用 TPS65988DJ、它包含两个 PD、一个用于 typec 插头(UFP)、另一个用于 typec 插座(DFP)。 那么、它运行良好吗? 您是否有更好的推荐器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向您介绍我们的 PD 控制器团队的 PD 控制器建议。

    但在此设计中、您将仅需要 DFP 侧的一个 PD 控制器。  

    在 UFP 侧、您可以通过 Rd 电阻器将 CC1连接到 GND、同时保持 CC2未连接。 源中的 PD 控制器将根据 CC1连接来配置其多路复用器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 typec 插座需要 PD 芯片。

    TUSB1044仍在主机和坞站,之间、因此 TUSB1044应配置拉电流或灌电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关良好的 Type-C 器件、请参阅我们的器件选择表。 如果您仍然对 TUSB1044有疑问、可以与团队一起打开新主题。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/984160/faq-how-do-you-select-the-right-usb-type-c-usb-power-delivery-ic-for-your-application?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue 

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此设计、它更多地是有源电缆设计。 您使用 TUSB1044扩展到超出 USB Type-C 1m 电缆长度要求的范围。  

    在插头侧、Type-C 方向将由源 PD 控制器处理。

    在插座侧、TUSB1044 PD 控制器和 Dock PD 控制器将协商 Type-C 方向。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    您知道我花了几天时间研究如何使用 TUSB1064。 但仍然存在一些问题、因此我购买了 TUSB1064RNQEVM、这样它可以帮助我快速开发 TUSB1064。

    2. 我搜索了一些类似的问题,但仍未解决问题。 我 正在创建另一个主题,您能帮我提出问题吗?

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/996137/tusb1064rnqevm-how-to-step-up-the-evm

    谢谢。