This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在执行此操作之前、 PHY 的状态是它按预期工作以接收/发送网络数据包。 我能够使用 LWIP 库发送/接收 UDP/TCP 数据包。 (如果相关、微控制器为 STM32F7)
我正在使用充当 主设备的 Linux PTPD 守护程序 manpages.debian.org/.../ptpd.8.en.html 发送 PTP 版本2消息。
在 Wireshark 上、我看到同步消息是定期发送的。
在微端、我使用了一个具有 DP83640 PHY 的 STM32F7x 微控制器。 我按照 PHYTER_Software_Development_Guide.pdf 的建议、并与 DP83640数据表交叉参考、按照以下顺序配置寄存器。 我还看了一下 PTPControl.c 以了解它是如何实现的、我注意到在该示例中使用了版本1 PTP。 使用提供的 EPL_1588.c 库、以下是初始化配置:
PTPEnable (pEPL_Handle、false);
首先、将0x2写入 PTP_CTRL 寄存器以禁用时钟。
PTPClockSetRateAdjustment (pEPL_Handle、0、false、false);
通过将0写入 PTP_Ratel 和 PTP_Rateh、将时钟速率调整设置为 none。 我相信这些也是默认值。
PTPClockSet (pEPL_Handle、1、0);
然后、PTP 时钟被设定为1秒和0纳秒。
PTPSetClockConfig (pEPL_Handle、CLKOPT_CLK_OUT_EN、0x0A、0x00、8u);
之后、通过将0x800a 写入 PTP_COC 来配置 PTP 时钟。 这表示启用 CLK_OUT 和一个10分频器。 0x8写入 PTP_CLKSRC 寄存器、以表示要使用的内部125MHz 时钟和8ns 周期。
PTPEnable (pEPL_Handle、TRUE);
我们再次启用时钟。
PTPSetTransmitConfig (pEPL_Handle、TXOPT_TS_EN | TXOPT_IPV4_EN、2、0、0);
在这里、我们将0x25 (0b100101)写入 PTP_TXCFG0寄存器。 这表示启用 IPv4时间戳 TX_IPV4_EN、TX_PTP_VER 为2、TX_TS_EN 为1。
PTPSetReceiveConfig (pEPL_Handle、RXOPT_IP1588_en0|RXOPT_IP1588_EN1|RXOPT_IP1588_EN2| RXOPT_RX_IPV4_EN|RXOPT_RX_TS_EN|RXOPT_ACC_UDP|RXOPT_ACC_CRC|RXOPT_PAC_CFG_RXOP_RXOP_RXOP_RXT_RXPT_RXT_RXPT_RXPT_RXT_RXT_RV_RV_RV_PROTOS_
在这里、我们将0xf25写入 PTP_RXCFG0寄存器。 这表示 RX_SLAVE 为1、IP1588_EN 为0b111、RX_IPV4_EN 为1、TX_PTP_VER 为2、RX_TS_EN 为1。
完成这些配置后、我会不断读取寄存器 PTP_STS 以查看是否存在接收时间戳。 如果有、我通过调用 PTPGetReceiveTimestamp 来获取它。
问题1:
如果我在调试模式下运行上述启动、我只能成功获得 PTP 时间戳(即 PTP_STS 表示存在接收时间戳)。 具体而言、逐步执行它们、并在 PTPSetClockConfig 命令之后进行一些暂停。 如果在没有任何断点的情况下运行启动代码、则进一步读取 PTP_STS 始终会导致0。 我不知道为什么会出现这种情况。 在我们再次启用 PTP 时钟之前、可能无法完成 ClockConfig 的设置?
问题2:假设我能够获得时间戳、如果我停止 Linux PTP 主站、然后重新启动它、则 PHY 永远无法获得新的时间戳。
有人有什么想法吗?
尊敬的 Andrew:
这是一个有趣的问题。 作为进一步的调试步骤、是否可以对部分配置步骤进行分组并一次运行一个组、而不是单独运行每个步骤? 这可能有助于我们了解导致问题的顺序步骤、以及一个配置步骤是否需要额外的时间进行收敛。
我们将在内部对此进行研究、并在本周星期四之前提供更多反馈。
谢谢、
Nikhil
[引用用户="Nikhil Menon"
尊敬的 Andrew:
这是一个有趣的问题。 作为进一步的调试步骤、是否可以对部分配置步骤进行分组并一次运行一个组、而不是单独运行每个步骤? 这可能有助于我们了解导致问题的顺序步骤、以及一个配置步骤是否需要额外的时间进行收敛。
我们将在内部对此进行研究、并在本周星期四之前提供更多反馈。
谢谢、
Nikhil
[/报价]
您好、Nikhil、
在尝试各种分组后、我意识到当我将所有配置放入一个组、并在组之后有一个断点时、它会起作用。 而如果没有断点、则不起作用。
之后、我在所有配置完成后添加了一个1000ms 的 HAL_DELAY、但这不会改变任何东西。 只有在我在所有配置之后断点、然后从那里继续时、它才起作用。
此外、除非我在"PTPGetReceiveTimestamp"函数上添加了断点、否则不会从接收时间戳寄存器读取任何内容。
优化已关闭、我已将 volatile 关键字添加到事件中、PTP_Seconds 和 PTP_nanoseconds、因此不太确定发生了什么。
while ((事件= PTPCheckForEvents (pEPL_Handle))))
{
if (事件和 PTPEVT_Receive_TIMESTAMP_BIT)
{
PTPGetReceiveTimestamp (pEPL_Handle、&PTP_Seconds、&PTP_nanoseconds、&overflowCount、&seqid、 &msgType、&hashValue);
}
}
尊敬的 Andrew:
我们将在内部调查此问题、并将在本周结束前提供更新。
谢谢、
Nikhil
尊敬的 Andrew:
我们有一个工具 USB-2-MDIO、可用于对寄存器进行编程。 作为额外的调试步骤、您是否能够使用此工具对 PHY 的寄存器进行编程? 您是否遇到了相同的问题?
谢谢、
Nikhil
您好、Nikhil、
这是我得到的结果。 请注意、我没有读取 IP 地址寄存器、因为我一直在向它写入0。
我还键入了数据、并在之前将其屏蔽为0x00、这不会改变行为。
当在以下代码中没有断点时、行为仍然是:
if (事件和 PTPEVT_Receive_TIMESTAMP_BIT)
{
PTPGetReceiveTimestamp (pEPL_Handle、&PTP_Seconds、&PTP_nanoseconds、&overflowCount、&seqid、 &msgType、&hashValue);
}
变量 PTP_Seconds 不变。 我的下一个想法是修改函数 PTPGetReceiveTimestamp 以将所有易失性引用放在这里。
我写的内容:
PTP_BATEH = 0、
PTP_Ratel = 0、
PTP_COC = 32778、
PTP_CLKSRC = 8、
PHYCR2 = 0、
PTP_CTL = 4、
PTP_TXCFG0 = 37、
PTP_TXCFG1 = 0、
PTP_RXCFG0 = 3877、
PTP_RXCFG1 = 65280、
PTP_RXCFG3 = 3072、
PTP_RXCFG4 = 0、PTP_RXHASH = 0
我在写它之后的读:
PTP_BATEH = 0、
PTP_Ratel = 0、
PTP_COC = 32778、
PTP_CLKSRC = 8、
PHYCR2 = 0、
PTP_CTL = 4、
PTP_TXCFG0 = 37、
PTP_TXCFG1 = 0、
PTP_RXCFG0 = 3877、
PTP_RXCFG1 = 65280、
PTP_RXCFG3 = 3072、
PTP_RXCFG4 = 0、PTP_RXHASH = 0
此致、
Andrew
尊敬的 Andrew:
请告诉我修改 PTPGetReceiveTimestamp 函数的结果。
谢谢、
Nikhil
您好、Nikhil、
修改函数并不能解决问题、但我有一个想法。
我注意到、即使它在"工作"时、它在从时间戳寄存器读取大约15次之后仍然停止工作。
我添加了一个单独的命令来读取相关的 PTP 寄存器、并且我在 PTP 时间戳 停止工作(它不再在断点处停止)后调用了该命令。 我看到寄存器发生了变化。 我怀疑 PHY 已复位? 然后、我在任何会复位 PHY 的代码上放置一个断点(主要在初始化函数中、当网络发生变化时)、并且断点未被命中。
PHY 会复位寄存器是否有任何其他原因?
Andrew
尊敬的 Andrew:
复位应由硬件(将 RESET 引脚拉至低电平)或寄存器访问发起。 有不同的复位可由寄存器、软件复位、软复位和 PTP 复位发起。 有关每种复位类型的更多信息、请查看数据表的第5.4.10节。 如果触发 PTP 复位、软件复位或硬件复位、这可能会清除 PTP 寄存器。
谢谢、
Nikhil
您好、Nikhil、
我查看了所有不同的复位、也查看了代码。
PTP 复位只在初始化过程中完成、如上面的代码段所示。
软复位位位永远不会被置位、而且它不会复位寄存器配置。
硬件复位引脚似乎被拉至高电平、因此没有复位。
完全软件复位位位永远不会置位。
Andrew
尊敬的 Andrew:
PTP 寄存器集中的一些位是自清零的、在寄存器表中用"SC"指定。 非自清零位是否也被复位?
谢谢、
Nikhil
您好、Nikhil、
感谢你的所有帮助。 我想知道其他地方在哪里复位寄存器(当网络发生变化时)。 它现在在工作。
另一个问题-如何从 PHY 获取 PTP 数据包中的绝对 s 和 ns 值(不在固件中对其进行解码)。 它似乎只在寄存器中存储相对值、因为它在开始时复位为0。
谢谢、
Andrew
尊敬的 Andrew:
我很高兴听到您的代码正在运行!
我正在研究您对 PTP 数据包中 s 和 ns 值的读取问题、并将在下周的星期二之前提供反馈。
谢谢、
Nikhil
尊敬的 Andrew:
抱歉、我不清楚您的目标是在固件中读取时间戳而不进行解码。 通过分别读取寄存器0x1C 和0x1D、可以找到以秒和纳秒为单位的发送和接收时间戳。 这是您要查找的寄存器读取吗?
谢谢、
Nikhil Menon
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
您好、Nikhil、
根据我的理解、在启动时、PTP IEEE1588时钟设置为1秒和0纳秒。 之后、每当它获得接收时间戳时、PHY 芯片就会更新寄存器0x1D。 如果我们使用该寄存 器通过 PTPArmTrigger 和 PTPSetTriggerConfig 驱动周期性 GPIO 信号、则两个不同的 phy/micros 将不同步、因为它们的 PTP 时间戳将根据启动时间进行"保留"。
PHY 在某个时刻确实接收到 PTP 绝对时间戳、我想知道它是否存储在任何位置。
目前、我已经编写了一些代码来解析 SYNC/后继 PTP 消息以获得绝对 PTP 秒数和 ns、但令我感到震惊的是、PTP 内部逻辑已经执行了这一操作以获得相对 PTP 时间戳。
此致、
Andrew
尊敬的 Andrew:
我们将研究您的问题、并将于最晚周一提供更新。
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。