This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575C:IO#39;s 在加电时处于高电平

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575C, TCA9535, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981250/pcf8575c-io-s-are-high-at-power-up

器件型号:PCF8575C
主题中讨论的其他器件: TCA9535TCA9555

大家好、

你好。

我们的客户正在其设计中使用 PCF8575C。 但是 、扩展器 IC 的所有 IO 都是高电平。 如何在加电时将扩展器 IC 的所有 IO 初始化为低电平?

在其应用中、它们不驱动 I2C 总线、不使用 INT 引脚、仅使用前8个 IO。 它们的 INT 引脚通过 上拉电阻器连接到 VCC、其余8个 IO 未连接并配置为输出。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    "我们的客户正在  其设计中使用 PCF8575C。 但是 、扩展器 IC 的所有 IO 都很高。"

    这似乎不太可能发生、因为我们的器件没有主动上拉输出(它是一个开漏输出器件)。 器件驱动为高电平的唯一时间是在写入"高电平"事务发送两个字节后的 ACK 期间、暂时打开输出上的上升时间加速器。

    您看到的高电平可能是由于系统中的外部上拉电阻器造成的、除非存在泄漏电流。

    "如何在加电时将扩展器 IC 的所有 IO 初始化为低电平?"

    我们的所有器件(IO 扩展器)都不会以全低输出设置加电、并且我们的器件内部没有任何种类的 NVM 允许将类似的内容编程到其中。 您需要在加电后立即通过 I2C 对器件进行编程。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    只是客户的跟进询问。

    如数据表中所述、所有 IO 都具有推挽式设计结构、在初始上电条件下、如果扩展器 IC 的所有 IO 均为高电平、那么为什么它们无法驱动其输出?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    PCF8575C 没有推挽式设计、因为它可以保持高电平:

    您在高级图上看到的高侧驱动器仅在写入"高电平" ACK 期间有效、并用作临时上升时间加速器。 该器件的非 C 版本具有推挽驱动器。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢对此的支持。 客户决定使用 TCA9535或 TCA9555来满足其要求、根据上电时的数据表、该器件将处于高 Z 状态。 还可以吗? 客户仅使用 P01至 P07端口引脚。 他将不会使用其余8个端口引脚(P10至 P17)和中断引脚。 A1、A2、A0已接地。 如何终止未使用的引脚?

    如果您能让我找到合适的人来回答这个问题、我们将不胜感激。

    此致、

    艺术

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    9555未使用的 P 引脚可以悬空、因为在内部、这些引脚通过内部上拉电阻器偏置。 (该器件不会在高阻态下加电、因为它具有内部上拉电阻)

    9535上未使用的 P 引脚应以 GND 或 Vcc 为基准并带有电阻器。

    INT 是一个开漏驱动器、未使用时可保持悬空。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    只需进行后续查询即可确认、对于 TCA9535、在前8个 IO 的通电条件下、客户不希望这些引脚上出现高信号(这就是为什么他选择了没有内部上拉 IC 的原因)。 对于这8个仅用于输出模式的 IO、能否为每个 IO 使用下拉电阻器、以便其电路正常工作?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    这就是我希望在加电时确保低电平的方式。

    -Bobby