This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:电源的工作问题

Guru**** 2848130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981680/tusb8043a-operating-concern-power-supply

器件型号:TUSB8043A

大家好、

我有一个采用 TUSB8043A 的设计、但它存在一些电源问题。

当 TUSB8043A 工作时、我测量了1.1V 电压的波形。 似乎是瞬态负载、但它处于固定周期(15ms)内。

我使用 TPS74601提供1.1V 电压、当 TUSB8043A 处于活动状态时、TPS74601非常热、温度会影响周围区域。 我已经尝试过其他1.1V 电源、但仍然没有变化。

是因为 TUSB8043A 的运行方式影响 LDO 吗?

您可以在下图中看到更多详细信息。

提前感谢。

越南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!

    您能否确认 TPS74601的散热焊盘已连接且有足够的焊料覆盖范围?  您是否还尝试过将1.1V 电源轨上的大容量电容增加到10uF?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    是的、TPS74601的散热焊盘已连接。 我尝试增加 LDO 上的输入和输出电容 、但它仍然没有改善。

    此致、

    越南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您确定是否有足够的焊料连接到散热焊盘。  我们在 EVM 上使用该器件、并且没有热问题。  集线器是否正常工作?  它处于什么状态、您可以测量消耗的电流大小?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 USB 集线器开始工作时、我测量到 USB 集线器的电源电流在1.1V 时为0.35A。

    我认为 LDO 没有问题、 我已经尝试过另外2个1.1V 电源、 我已经尝试过 TPS74601的0.5A、它没有为 USB 集线器提供的那么热。

    此致、

    越南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您已经尝试过另外两个1.1V 电源、并且电路板仅在1.1V 电源区域附近发热?  集线器是否变热?  集线器仅从 LDO 消耗功率、它没有任何类型的内部稳压器、可以在这些稳压器中反向驱动功率。  集线器是否正常工作、下游器件是否处于活动状态?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游器件工作正常、集线器升温、但 LDO 比集线器热得多。

    集线器仅从 LDO TPS74601获得1.1V 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!

    我将把您的请求转移到电源论坛、看看他们是否可以确定 TPS74601在系统中变得很热的原因。  这不是由 TUSB8043A 引起的。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!

    LDO 的温度比电路板的其余部分高多少? 如果您使用 JEDEC 布局、那么您将看到 LDO 在功耗降低的情况下上升~60C。  

    您能否共享有关 LDO 的更详细的布局? 它将帮助我们确定这里发生的情况。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark  

    我使用 Flir 来检查 LDO 周围的温度、大约为62摄氏度。
    您可以在下面看到更多图片以了解详情。 我想知道为什么当我使用另一个1.1V 电源时、情况是一样的。

    谢谢、

    VietCuonge2e.ti.com/.../layoutimages.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!

    是否可以独立附加文件? 我的防火墙不允许我下载7zip。

    当您说您正在使用另一个1.1V 电源时、您是将其放在相同的脚印上还是在外部布线?

    您还能否提供直流耦合示波器图? I WAN 以检查器件的调节情况。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、我已经尝试了另一个1.1V 的集线器电源。

    您可以看到下面的图像。

    谢谢、

    越南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!   

    您的问题是否已得到解决?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Juliette

    我既没有答案,也没有解决 这个问题的办法。

    LDO 的温度未超过数据表中允许的水平、但我担心上述运行条件会影响其他电源和电路板的运行。

    你有什么想法吗?

    谢谢、

    越南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!

    您刚才的回答让我有点困惑。 如果您使用外部电源为1.1V 电压轨供电、但电压仍处于60C、那么这是否意味着不是 LDO 导致局部发热?

    关于 LDO 布局、我在 LDO 周围没有看到很多散热过孔、这有助于将热量分散到电路板的其余部分、并且输入和输出布线的布线方式确实阻止了 LDO 具有足够的顶部铜缆来正确散热。  

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以查看我的上述问题。 您需要注意交流/直流耦合示波器图、它是电源 LD0 - 1.1V 的输出波形、也是 USB 集线器的输入。

    当我将 LDO 与集线器隔离时、波形为直线、纹波非常小。

    我尝试了虚拟负载0.35A、它等于集线器工作时、LDO 不会加热太多。

    谢谢、  

    越南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VietCoung、

    使用外部电源可能会由于外部电源的额外电容和/或更高的额定电流而改善交流突降、因此这是有道理的。 但是、当您施加虚拟0.35A 负载时、LDO 不会达到相同的温度似乎很奇怪。 这让我认为、您从 USB 集线器测量的0.35A 负载是平均电流、但 USB 集线器可能需要更高的瞬态电流尖峰、并与交流耦合示波器图中的突降及时相关。 大多数 DMM 默认将其测量值取平均值~16ms 、而骤降是总波形的一小部分、因此我们可能会丢失大量电流。  

    我们可以通过增大输出电容来减小交流骤降、如前所述、这可能会改善交流骤降、但不会降低温度。

    为了降低温度、您可以降低功率耗散(除非您有另一个较低的电压轨、否则很难降低功率耗散、因为负载电流由 USB 集线器决定)、也可以优化 PCB 布局以改善热耗散。 我们有 一份应用手册 、其中显示了不同布局在热耗散方面的差异。我还在 LDO 热性能方面包含了一个功率点、该点提供了有关如何最大限度地提高 PCB 热耗散的指南。  

    e2e.ti.com/.../LDO-Thermal-Performance.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    非常感谢您的帮助。
    -正如您所说的,当集线器处于活动状态时,我测得的0.35A 电流是平均电流。

    -当输出电容增加时、运行周期仍然会发生、它只会降低尖峰。
    -现在我的问题是、当为有源集线器供电时、LDO 输出波形、如果不是为有源集线器供电、则正常。 当使用其他1.1V 电源时、周期波形保持不变、且 IC 升温。
    -我对 USB 集线器不是很了解、是 USB 集线器(TUSB8043A)的工作方式导致了这种波形吗?

    越南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!

    LDO 输出波形 看起来像正常负载瞬态、它在负载增加时会下降、然后在负载开启时保持恒定、然后在负载释放时会出现轻微过冲、并且在负载保持低电平时输出再次稳定。 当负载(USB 集线器)定期打开和关闭负载电流时、此周期会重复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    是的、没错
    发生这种情况时、3.3V 电源轨(LDO 输入)也具有类似的波形。
    这是 TUSB8043A 的正常运行吗?
    我担心它会影响电源和其他组件。

    谢谢

    越南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!

    我在电源和 LDO 方面拥有专业知识、因此我无法具体谈谈 TUSB8043A、但许多负载需要周期性电流、因此对于许多电源轨而言、这是正常现象。  

    也许  可以更详细地阐述 USB 集线器的预期行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vietcuong、您好!

    是的、USB 协议实现了 U1/U2中间电源状态、这意味着 TUSB8043A 上的功耗将是周期性的。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助。

    我稍后会在我的设计中考虑这一点。

    此致、  

    越南