This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988EVM

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980066/tps65988-tps65988evm

器件型号:TPS65988

您好!

我 最近购买了 TPS65988EVM。 我第一次使用它是有效的。 但是、它在第二次运行时不起作用。 当我插入直流插孔或 电源时、它将自动关闭电源插孔。 它们是否有部件使其短路? 如何解决此问题?

最棒的

雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    您是否碰巧更改了 EVM 板上的任何跳线或开关设置? 此外、您是否有机会使用另一个 FW 配置对电路板进行编程? 我建议您阅读EVM 用户指南、以熟悉该电路板。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回复。 我已经查看了用户指南。 我没有更改任何跳线或切换设置。 我没有对 FW 配置进行编程。 我认为这可能是硬件问题。 谢谢!

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    您只需在 EVM 上连接桶形插孔即可、除此之外什么都没有、然后它首先通电、但在您拔下插头后再插上电源后、它没有打开 EVM、这是正确的吗?  

    您的桶形插孔供电多少功率? 我相信它只接受19V-20V 直流电源。 您能否测量 SYS_PWR (TP5)和 P3V3 (TP8)?  

    此外、如果您连接其他设备、您是否能够协商任何 PD 合同?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    是的、正确。 它将自动关闭电源。 我使用了戴尔笔记本电脑电源适配器、型号为 HA180PM181。 它可以提供19.5V/9.2A 电流。 它应与 EVM 板配合使用。 下图是我使用的电源。  

    因为当我插入电源时、它会将其关闭。 我无法测量任何电压点。

    谢谢、

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您知道 TPS65988 EVM 板中 Q18的组件是什么吗? 它位于料筒插孔旁边。 我看不到它的组件名称。 我认为这可能是对这个特定组件的强烈要求。 如果您可以提供原理图、那将会很好。 谢谢你。

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    是的、似乎某处发生了短路、我认为 Q18可能是用于直流/直流的 FET。 我将与我的团队核实该特定组件、并在明天向您提供该原理图。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    好极了。 感谢你的帮助。

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您是否获取了 TPS65988 EVM 板的器件型号和原理图?

    谢谢、

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    Q18的器件型号为 SSM6J507NU、LF、这看起来是降压转换器电路的一部分、您可以检查 TP7以查看您是否在那里获得任何电压进行调试。  

    e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_Sch.pdf

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    TPS65988 EVM 板仍然无法正常工作。 我可以更换新电路板吗? 我直接从 TI 网站购买。 谢谢。

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我建议直接联系客户服务部门进行更换、他们将能够更好地为您提供帮助。 您将看到打开支持请求、聊天或致电支持团队的选项。

    以下是链接:  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我确实联系了客户服务部门、但他们需要技术专家与他们交谈并执行更换或返回流程。 如果你能做到这一点,那就太棒了。 我对此表示赞赏。 谢谢!

    最棒的

    雷克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我必须研究这个问题。 我将在下周结束办公、因此可能会出现延迟。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您是否对更换电路板进行了任何更新? 因为客户表示需要您确认更换的雕像才能继续进行更换。 谢谢!

    最棒的

    雷克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    Hari 目前不在办公室、下周回来后将跟进您。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我认为他们现在应该联系您更换电路板。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我仍然没有收到任何有关更换板的信息。 如果您对此有一些信息、那将会很好。 谢谢。

    最棒的

    雷克斯