This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:USB 通信被断开

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978985/tusb542-usb-communication-is-disconnected

器件型号:TUSB542

大家好、

我的客户正在使用以下配置评估 TUSB542。

原因未知、但我们在几分钟内遇到 USB 通信中断。 在过去的型号中、我们使用了上述处理器和来自其他公司的转换适配器(未配备 TUSB542)、但通信从未断开(大约10小时)。

问题1.

转接驱动器设置
(Cnfg_A1、CFNG_B1)=(高电平、浮动)的设置保持不变。
(Cnfg_A2、CFNG_B2)=(浮动、高电平)设置 A 和
(Cnfg_A2、CFNG_B2)=(低电平、高电平)设置 B
然后、抖动随处理器侧的 RX 信号而变化。
由于上述参数的差异、导致抖动发生变化的因素是什么?

问题2.

在数据表(图16)中的示例电路中、电源没有旁路电容器。 为了避免抖动恶化、应该将多少电容连接到旁路电容器?

问题3.

如上所述、通过更改 RX 侧的参数设置、断开现象的发生率似乎很敏感。 顺便说一下、TX 端的行为是否会影响 RX 信号?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    然后、抖动随处理器侧的 RX 信号而变化。
    由于上述参数的差异、导致抖动发生变化的因素是什么?

    ***我们是指本例中的总抖动吗?  

    当(Cnfg_A2、CFNG_B2)从(浮动、高电平)更改为 (低电平、高电平)时、TX 输出摆幅(OS)和去加重保持不变、但 RX 均衡器从6dB 更改为0dB。 RX 均衡器有助于补偿 TUSB542和连接器之间的损耗、进而解决码间串扰(ISI)抖动问题。 ISI 抖动是确定性抖动的一部分。   

    问题2.

    在数据表(图16)中的示例电路中、电源没有旁路电容器。 为了避免抖动恶化、应该将多少电容连接到旁路电容器?

    ***

    • 对于1.8V、我建议使用10uF 和0.1uF 去耦电容器。  
    • 在布局中、我建议将1.8V 布线为电源平面、而不是粗线迹。 您还需要确保1.8V 电源平面具有相邻的接地层。
    • 根据 TUSB542数据表、您还需要确保 TUSB542的散热焊盘至少具有88%的焊料覆盖率。  

    所有这些都将有助于降低电源噪声、因为电源噪声是随机抖动的来源。

    如上所述、通过更改 RX 侧的参数设置、断开现象的发生率似乎很敏感。 顺便说一下、TX 端的行为是否会影响 RX 信号?

    ***这取决于系统设计。 一个示例是 TX 布线过靠近 RX、这可能会导致串扰效应。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的回答。

    此致、

    山口