This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:USB-C-PD-DUO-EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980061/tps65987d-usb-c-pd-duo-evm

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他部件:TPS65988USB-C-PD-DUO-EVMTPS25750

您好!

目前、我购买了 USB-C-PD-DUO-EVM 和 TPS65988 EVM。 我想让 USB-C-PD-DUO-EVM 拉电流板为 TPS65988 EVM 供电  、然后将 TPS65988 EVM 作为拉电流板为 USB-C-PD-DUO-EVM 的灌电流侧供电。 它将如下图所示。 有可能吗? 如果是、如何配置这两个板的设置? 我是否需要更改它们的固件? 如果我想将  USB-C-PD-DUO-EVM 更改为最大功率200W、该怎么做? 我从软件更改了灌电流和拉电流容量、但它不起作用。     最棒的

雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我相信您可以做到这一点、但您必须先从 Source Duo 板协商20V 协议、然后 TPS65988 EVM 才能为 Sink Duo 板供电。 您如何对 Power Duo 板进行编程? 您能否对其重新编程并重试、请确保遵循《Power DUO EVM 用户指南》、该指南介绍了编程部分、因为您必须在 GUI 中选择拉电流/灌电流项目配置? 我相信、在对电路板进行编程时、您还必须移动一根跳线。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    《Power DUO EVM 用户指南》中介绍了对拉电流板和灌电流板进行编程的部分。 但是、它不起作用。 只有上游 正常工作、但   下游 TPS65988 EVM 至接收端无法正常工作。 我是否需要重新排列  TPS65988 EVM 跳线或为其选择"Specify program (指定程序)"? 谢谢。

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    是的、如果您的拉电流板和灌电流板配置正确、则需要确保 TPS65988 EVM 已正确编程。 作为 Power DUO 板的快速检查、您可以通过 Type-C 电缆将电源板连接到接收板来测试它们、以查看是否可以协商所有电压。  

    对于 TPS65988 EVM、您必须通过具有正确配置的 GUI 对其进行编程、然后对电路板进行下电上电。 您对 TPS65988 EVM 使用什么设置?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我已经测试 了 Power DUO 板、它运行良好。 对于 TPS65988 EVM、我 通过 GUI 将其编程为 TPS65987D、并通过用户指南设置跳线。  Power DUO 板的电源连接到端口 A、 TPS65988 EVM 的端口 B 连接到接收板。   TPS65988 EVM 的配置是否错误?  

    谢谢、

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    是的、我怀疑寄存器设置中可能存在一些不正确的配置。 您可以在此处附上您的 GUI 项目文件、我将查看该文件吗?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    附件是我使用的 TPS 65988 EVM 板项目文件。 对于 Power Duo 板、我只使用示例项目拉电流和灌电流。 谢谢!

    最棒的

    Rexe2e.ti.com/.../TPS65988.pjt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我认为问题是 TPS65988配置设置为87仿真模式、请取消选中此位并重新刷新电路板。 您还必须对其进行下电上电、它应该可以正常工作。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我试了。 它仍然不起作用。 对于 USB-C-PD-DUO-EVM、我是否需要进行特殊编程? 现在、我使用示例项目源代码和接收代码 对其进行编程。 谢谢!

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我试了。 它仍然不起作用。 对于 USB-C-PD-DUO-EVM、我是否需要进行特殊编程? 现在、我使用示例项目源代码和接收代码 对其进行编程。 谢谢!

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    还有一点、TPS65988 EVM 板的跳线配置是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    是的、您可能需要更改电源路径配置。 尽管您已为所有这些配置选择了源或接收、是否可以更改它们以匹配我先前为 P1-PP4开关配置连接的映像、然后重新测试?

    此外、您是否在重新配置并刷写电路板后对其进行了下电上电?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我会按照您的说明更改电源路径配置并重新测试。 它仍然不起作用。 重新编程后、我每次都对电路板进行下电上电。

    谢谢、

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    要进行确认、首先为 Power DUO 电源板供电、然后将其连接到 TPS65988 EVM 并为其提供20V 合同。 从此处、您将 DUO 接收板连接到 TPS65988 EVM 的另一个端口、这是出现问题的地方、因为您无法将电源接收到 DUO 接收板。 是这样吗? 您是否能够检查 tPS65988 EVM 板上的 LDO_3V3以查看其是否已通电?

    我想我需要来自 Total Phase Analyzer 或类似工具的两个端口的一些 PD 日志、以了解问题可能出在哪。 您能否提供此信息以及对 VBUS1、VBUS2和 CC 线路的示波器捕获?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    是的、正确。 而 LDO3V3、1V2V、5V 运行良好。 我可以检查它的功率。 我附加了 CC 线路图、但我无法得到它的正确响应。 我还附上了 TPS65988 EVM 板的项目文件以及 Power Duo 板拉电流和灌电流文件。 但愿这对您有所帮助。 谢谢

    最棒的

    雷克斯

     e2e.ti.com/.../1070.TPS65988.pjte2e.ti.com/.../Source.pjte2e.ti.com/.../Sink.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我对您的项目文件有一些建议、我不确定您使用哪个端口进行拉电流/灌电流、我想让它变得更简单、您能否将两个端口的"电源交换策略"字段更改为"无偏好、支持所有交换"? 这样、无论您连接哪个电路板、如果双电路板请求电源角色交换、它都将接受角色。 此外、对于您要接收功率的端口、您还可以取消选择外部受电位。 如果这两个选项看起来没有帮助、我将需要 PD 日志来进一步评估、以查看两个器件之间的通信。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的快速回答。 我尝试这两种方法。 仍然不奏效。 我发现 TPS65988 EVM 板 Q16 (SSM6J507NU)短路。 它是否会影响我要测试的函数?  

    我使用电源双板拉电流侧连接到 TPS65988 EVM 端口 B。TPS65988 EVM 端口 A 连接到电源双板的灌电流侧。 对于端口 B 的 CC2看起来没有任何内容、CC1和 VBUS 看起来不错。 那么、对于端口 A、CC1和 CC2看起来根本不起作用。 谢谢

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    是的、遗憾的是、此组件是 EVM 上整个电源系统的一部分、因此、我认为这可能是您问题的原因。 如果您能够收集 PD 日志以确定其行为、但我建议完全隔离此问题、则最好使用另一个 TPS65988 EVM。

    如果您的设计仅适用于 PD、而没有交替模式、我还建议查看 TPS25750。 但是、此器件只有一个端口、因此如果您需要另一个端口、则必须获得其中的两个端口。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的建议。 该设计将使用 Thunderbolt 控制器、因此我认为 TPS65988是我的最佳选择、因为它正是我的理想选择。 当我获得新电路板时、我将再次尝试。 谢谢。

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    没问题、我认为问题可能是组件短路。

    谢谢、

    哈里