This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:具有开关的 SGMII 接口、板载 MDI 接口连接到另一个 PHY

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978598/dp83867e-sgmii-interface-with-switch-mdi-interface-on-board-to-another-phy

器件型号:DP83867E

您好!

我打算在我的设计中使用 DP83867、这有点不寻常、我想确认此类应用的可行性。

我们有一个连接 到 USB 集线器的主机、其中 USB 集线器集成了10/100Mbps PHY 、而我们有5端口开关、其中1个端口用作 SGMII

因此、我们希望在主机和交换机之间建立链路、在两者之间使用 DP83867、以便 MDI 接口连接到 USB 集线器中的 PHY、而 SGMII 接口连接到交换机。

在浏览整个数据表后、我没有看到任何不允许此类应用的内容、但我想确认这是可行的。

此外、我不确定在这种情况下是否建议使用自动协商、因为我们将在100Mbps 配置中使用所有器件。

另一个问题是 MDI 接口,因为它将位于 PCB 上,我们希望将其用作无变压器设计,并且只有两对 A/B 使用,TI 建议对另外两对(使用电容端接至接地?,留下指示....)

下面是系统的方框图。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Souleymen、您好!

    我在这里与团队具体了解867的无变压器应用。 我应该能够在一天或两天内回来。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    有什么关于我的问题的新闻?

    此致、

    Souleymen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我非常希望能回答我在上面提出的问题、因为这对我来说是一个紧迫的问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Souleymen、您好!

    很抱歉、花了很长时间。  我在内部进行了检查、但找不到 任何数据来使用 DP83867进行100Mbps 无变压器操作。  对于您的应用、您将保持其他配对悬空、并评估您的系统中是否进行了无差错数据传输。

    --

    此致、

    Vikram