This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:采用 AMD 处理器的 TPS65988DJ

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981020/tps65988dj-tps65988dj-in-amd

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65987

大家好、

 我的客户在其 AMD Celadon FP6参考设计项目(MB)上使用 TPS65988DJ。 我们是否通过使用 TPS65988获得适用于 AMD 平台的参考 PJT? 或者我们必须对其进行任何特殊的寄存器/设置? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请检查随附的 pjt 文件。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS65988DJ_5F00_0p8_5F00_Renior_5F00_Celadon_5F00_1120_5F00_CEL04.pjt

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

     您要生成哪个 GUI 的 pjt 文件? 我使用 windows_64bit_TPS65987_88_ACELITE_KRATOS_application_customization_6.2.11.exe 或早期版本的 GUI、但无法使用正确的 bin 文件打开您的文件。 或者、我可以在 GUI 中使用默认的 AMD 平台来生成吗?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我能够使用 TPS65987_8_ACELITE_KRATOS Application Customization 6.2.11打开 pjt 文件。 如果您对此有任何问题、可以从 pjt 文件导入设置。   

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

     我可以使用 GUI v6.2.11打开 pjt、但没有 bin 文件引用。 您是否会帮助建议哪个纸槽适用于 pjt? 我看到 pjt 是由 GUI v6.2.3 RC1生成的,但我没有...感谢您的帮助。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    您可以使用 TPS65988DJ 的最新官方 FW 版本。 谢谢。  

    一分钱