This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM 是否具有补偿接收信号的功能和抗噪功能?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980089/dp83td510e-evm-does-dp83td510e-evm-have-function-to-compensate-the-received-signal-and-function-for-noise-immunity

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TD510E

你(们)好  

我的客户 现在正在评估 DP83TD510E-EVM。 客户在下面有两个问题。 让我先解释一下情况。

客户使用自己的电缆在以下测试条件下测量了接收到的信号波形的眼图。  

当距离大于100m 时、眼图完全闭合。  

当它们使用2.4V 模式时、链路会保持建立状态、直至800m。  

测试条件:  

・将一个 EVM 连接到电缆。 将接收侧连接到示波器。  

・将 Force_2v4Vpp_Master_Init.txt 加载 到 EVM 以继续输出波形(使用此脚本继续输出波形是否正确?)

・EVM 的电源电压为12V

[问题1]

此材料 显示了对电缆的要求。 客户认为、如果使用的电缆几乎完全满足之前材料中所示的要求、则信号波形将失真。  

但是、尽管眼图已闭合、但客户仍可以在1V 模式下建立100M 的链路。  

因此、客户想知道 DP83TD510E-EVM 内部是否有任何均衡器或放大器功能(或两者) 来补偿接收到的信号吗?

我知道 DP83822具有均衡器功能、 但 DP83TD510E 如何呢?

[问题2]

如果使用的电缆几乎完全满足上述材料的要求、则客户会担心 S/N 降级会导致噪声抗扰度。  

 DP83TD510E 是否具有可提高抗噪性能的功能 或可帮助防止遭受噪声影响的功能?

如果您需要更多信息来向我们提供建议、请告诉我。  

谢谢。

此致、  
Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您的理解是正确的。 DP83TD510E 在接收器路径上具有回波消除器、均衡器和放大器、用于对信号进行升压和解码。  

    DP83TD510E 经过工业 EMC 规范(EFT 4KV、浪涌)测试、在噪声条件下性能稳健。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geet

    感谢您的回复。

    关于问题2、数据表中显示了以下内容。  

    IEC 61000-4-4 EFT:5KHz、100KHz 时为±4kV

    IEC61000-4-5浪涌±2kV、1、2/50us、8/20us

    上述结果是针对 EUT 与 对面设备之间的特定距离进行测试、还是不重要的距离?

    客户担心结果是否会随电缆长度而变化。  

    您能否举一个上述 IEC 61000-4-4和 IEC61000-4-5测试的测试设置示例?

    谢谢。

    此致、  

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    PHY 根据定义的 IEC 标准测试程序进行测试。

    DUT 和 LP 之间的电缆长度为20米、但根据 IEC 标准要求程序、DUT 电缆会注入噪声。 有关测试程序的详细信息、客户必须参阅相应的标准说明。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geet

    感谢您的回复。  

    我的客户还有2个问题。 请帮您解决此问题。 谢谢。

    问题1]
    DP83TD510E 的数据表显示 、IEC61000-4-4 EFT 测试通过 高达±4.0kV 的测试。
    目前、TI 如何判断是否已建立通信? 是否有某种标准?  

    问题2.
    请告诉我们如何判断是否与10BASE-T1L 建立了通信。
    如果可能、我们可以根据接收到的波形判断是否建立了通信、这将是很好的。

    或者、如果有有关如何判断10BASE-T1L 规格的说明、请告知我们它的位置。

    BTW、LP 在您之前的回复中意味着什么?

    谢谢。

    此致、  
    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geet  

    您能为上述问题提供帮助吗?

    如果您对此问题有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我与 Geet 联系在一起、这些是他对您的问题的回答。

    我们在监控 IEC61000-4-4 EFT 测试的同时监控链路和数据错误率。

    2.您可以将标准外部数据包生成器和介质转换器与 DP83TD510E-EVM 配合使用、以通过10BASE-T1L 链路传输流量。

    如果您需要更多信息、请告诉我!

    -利斯尼