This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:焊料不湿的铅涂层

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981530/dp83869hm-lead-coating-non-wetting-with-solder

器件型号:DP83869HM

你好。 遗憾的是、我们收到了客户的投诉、他焊接在自动生产线上、收到了70%的废品。 在自动焊接过程中、不会用焊料浸湿元件引线。 照片显示导联的颜色不一致。 组件的三个引脚具有不同的颜色和阴影。 此外、我们还根据 JEDEC STD-002D 进行了可焊性测试:"测试 A -锡/铅焊锡-焊锡罐/ Immersion 和外观测试"。 此测试确认引脚不可焊。 我们的客户遇到了问题。 您能评论一下这种情况。 我们尝试了建议的配置文件、但它不起作用。 因此、我们有两个问题:
1.我们的客户已经尝试过不同的热分布、包括推荐的热分布、并且未焊接。
2.您能否确认联系人的暗色(第1或第2页,共3页)是否正常? 这不是雾影 TI。 它是单个引脚上红色到蓝色的阴影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我看到此请求已在 DP83869HM 产品下进行了标记。 但是、图像中显示的器件看起来与 DP83869HM 不同。 您能否确认器件名称并提供器件顶部的清晰图片、以便看到所有标记和信件? 我将向我们的封装团队提出您的问题。

    谢谢你

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。 你肯定是对的。 这是我的错误。 打扰一下。 此元素  DRV5013ADQDBZT.Sorry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题! 我已将此主题重新分配到正确的产品线、您将在下周初收到其他反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的发帖...  

    阴影肯定是异常的。 您能在焊接过程中指定更多内容吗? 我怀疑这也是焊接之后的情况、您能否参阅遵循该过程的文档? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回答。 我想指定。 您可以在焊接前看到组件。 这些组件在功能区上看起来是这样的。 查看照片。 可以看到、引脚在薄膜下面有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我们正在查看您向我们的质量团队提供的图片。  您能否提供有关您遵循的回流焊曲线以及封装中的批次追踪信息的信息?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 客户使用了建议的配置文件。 然而、部件引线未被浸湿。 在我们的实验室中、我们运行了 JEDEC 标准外部视觉 JESD22-B101B 测试«测试 A -锡/铅焊接–焊接浴/浸焊和外观测试»。 结果也是负的。 导线不会沾上焊料。在附件中可以看到标签

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    似乎您已为 DP83869HM 器件发送标签、而 DP83869HM 器件不是其他照片中所示的器件。  您是否有 DRV5013ADQDBZT 标签?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我已向您发送一个请求、要求您通过电子邮件更直接地进行连接。  如果您能为我提供 DRV5013ADQDBZT 材料的批次追踪或发货信息、我将帮助您协调进一步的讨论。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要原谅你的宽恕,Scott    。 这是我的错误。 这是您需要的封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    谢谢你。  您应该已收到连接请求的通知。  如果我的电子邮件附在此处、请随时直接回复。  如果不是、您应该可以单击我的任何回复的标题上的我的用户名、并"连接"到我。  设置电子邮件联系后、我将能够更直接地为您提供帮助。

    谢谢、

    Scott