This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:查找与 TUSB2E22相似的器件型号

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TS3USB221E, TUSB216, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980663/tusb2e22-find-the-similar-part-number-same-as-tusb2e22

器件型号:TUSB2E22
主题中讨论的其他器件: TS3USB221ETUSB216TUSB1064

您好 TI 团队

MacPro typec 插座 USB2.0只能工作 A6 A7或 B6 B7、这意味着当器件直接插入接收器时、A6 A7引脚工作 USB 2.0、翻转插入接收器 B6 B7引脚工作 USB 2.0、因此使用 TUSB2E22可以跨越 USB 2.0信号。 但 TUSB2E22是 eUSB 转 USB,现在我正在寻找交叉信号器件 USB 2.0转 USB 2.0,您可以推荐一些器件型号。

下面 是 系统 图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 USB 2.0无源开关/多路复用器以查找合适的器件。  这个可能适用于您的应用:  

    其他器件可在此处查看:

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN

    感谢您的快速回复!

    按照您的建议,系统方框图如下所示。 它可能不适合设计。

    当使用两个 TS3USB221E 交叉信号时,它不是良好的信号链。 您能否分享一些设计?

    下面是更新系统图  

    下面  是 TS3USB221E 图               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享有关两个 Type-C 插座之间的电路板类型的信息?  许多 Type C 应用只需将两个 DP 引脚和两个 DM 引脚连接在一起、因此无需进行开关操作。  根据应用的不同、您可能需要实现 TUSB216等 USB 2.0转接驱动器来提升信号。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN:

    右侧排版接收器 连接 MacPro 或其他主机,左侧接收器连接底座。

    我的最终目标是使用交叉信号 PCBA 仿真插入 翻转或 不翻转。

    我选择了 TUSB1064来跨过 TX RX 信号引脚。 现在它还需要交叉 USB2.0信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Type-C 要求多路复用 USB 3.x 信号、但 USB 2.0信号可以短接、因此无论电缆方向如何、USB 2.0线始终保持连接状态、除非您更愿意多路复用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有合适的器件。 我更喜欢 MUX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有单个器件 USB 2.0交叉点、因此应用必须使用两个2:1多路复用器背靠背、或将其中一个连接器上的 USB 2.0线路短接。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在今年晚些时候推出 USB2交叉点多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望它能尽快推出、我如何才能获得要使用的第一个样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的朋友提出的讨论样片的请求。

    此致、

    JMMN