This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR241:未使用的引脚。

Guru**** 2885660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980707/ds90ur241-unused-pins

器件型号:DS90UR241
主题中讨论的其他器件:DS90UR124

大家好、

根据数据表、数据输入引脚、RES、RAOFF 引脚被提到为在不使用时接地。 客户想知道、如果这些引脚中的任何一个由于开路焊料故障而悬空、会发生什么情况。 客户请求的 DFEMA 活动数据。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    如果 RES 引脚未接地、器件功能可能会受到影响。  

    RAOFF 引脚用于向后兼容模式。 如果在一侧悬空或连接高电平、则可能会导致与 DS90UR124的链路丢失。

    悬空数据引脚可能会导致数据输入误采样。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charley。