This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:产品推荐

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A, TUSB8044A, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981099/tusb8041-products-suggest

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TUSB8043ATUSB8044ATUSB8042A

你(们)好

请帮助推荐合适的产品

USB4和 USB3.2第2代集线器

1至2端口

1至4端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我们没有任何 USB4或 USB 3.2第2代集线器。  我们拥有 USB 3.2第1代集线器:TUSB804xA 系列(TUSB8044A、TUSB8043A、TUSB8042A)

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jmmn

    是否合适的产品可以替代 GL852GT-OHY12

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    GL852GT 似乎是一个4端口 USB 2.0集线器、最近的 TI 部件将是 TUSB4041。

    此致、

    JMMN