This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:THVD8010

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981479/thvd8010-thvd8010

器件型号:THVD8010

你(们)好

  
 我们正在调试 THVD 8010,出现了一些问题,需要帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../demodulation-of-8010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议首先从直流 电源(案例3 - 电池)开始调试。 您也可以从不进行电力输送开始、只需检查数据通信即可。 当直流电平 在 接收器侧波动时、高频信号看起来会通过。  TP2波形是差分信号还是单端? 2m 的电缆损耗应该很小。 节点1和2都由 DCDC 供电吗? 是否可以检查电源电压? 我复制一些"正常"波形供您参考。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TP2  波形差分信号。

      2.节点1和2均由直流/直流、 相同的 PCBA、  

     输入电压为20VDC、  直流/直流 、连接至 THVD8010、 电源电压为3.34V、   

     4.我们有4个相同的 PCBA, 所有波形都相同。   和 结果。

      我们将 更改 lnducance 值、 位置。  希望 不同     电源上出现"正常"波形。

    思考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、您可以从 断开电感器(无电力输送)开始。 请检查与每个节点的本地接地相关的总线信号。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我们在 TP3上得到了信号,   我们的意见是 在2线电缆之间 ,电容越小越好。  当主 直流电源(具有大电容器)需要更大的电感器时。

      这是一个,μ H 电感值和高电流的问题。  

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器值取决于载波频率。  应用 电感器的目的是生成高阻抗 以屏蔽 数据信号。 因此、载波频率越高、等效阻抗就越高。 在300kHz 频率下、330uH 的阻抗约为621 Ω。 但是、电感器的额定电流需要足够高才能承载电流、这将影响物理尺寸。

    此致、

    Hao