This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:未识别 USB 设备

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981644/tusb2046b-usb-device-not-recognized

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

可能涉及的人员、  

我正在尝试使用 TI 的 TUSB IC 设计 USB 接口。 我主要是从 MSP430F5529评估模块平台复制原理图和设计。 我使用了所有相同的电阻器/电容器/ESD 组件、为 USB 整合了33欧姆屏蔽路径、并确保差分对跟踪尽可能接近且准确。 我能够通过 UART 接口单独刷写 MSP430F、但在将器件插入计算机时、我不断收到相同的错误:"USB Device not recognized (无法识别 USB 设备)"。  

如果有人能帮助我、并向我指出正确的方向、那将会很好。 如果您需要更多信息(原理图和工程图)、我也可以将其发布。  

此致、  

Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    上游 DP 线路上是否有上拉电阻?  您能否共享集线器原理图?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN、  

    我正在上传原理图和电路板布局。 但愿这对您有所帮助。  

    最棒的  

    Nicke2e.ti.com/.../HUB-Board-Layout.pdfe2e.ti.com/.../HUB-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我在原理图中看不到任何明显的东西。  您能否检查 USB 主机是否枚举了 USB 集线器:  如果您有一个 Windows 平台、您可以在设计管理器中进行检查或下载 usbview.exe  是否可以将我链接到您用作参考的电路板、我在包含集线器的 MSP 页面上看不到它。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN、  

    我使用 MSP430F5529评估模块设计作为参考。 用户指南数据表显示了所有这些内容。 我不确定您对 USB 主机检查枚举的含义。 您是指 Windows 上的设备管理器吗? 我可以发送它的屏幕截图。  

    最棒的  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、发送器件管理器窗口的屏幕截图、我正在尝试确定问题是集线器枚举还是 MS430枚举。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否重新发布图片或接受我的朋友的请求并将其发送给我?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你如何成为朋友? 我甚至不知道你可以在这里这么做!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该收到我的请求、我认为它将显示在屏幕的右上角。

    似乎没有枚举集线器、您能否检查主机和集线器之间的 DP 线路和 DM 线路上的电压?  并检查时钟是否启动。  谢谢。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在哪里检查它? 主机表示 USB 端口引脚、集线器表示 TUSB 上的引脚1和2?  

    我在 DP0 (D+)线路上设置3.06、在 DM0 (D-)线路上设置零、这两个引脚分别在 TUSB 端子引脚1和2处测量。 晶振一侧接收3.3V 电压、但我在另一端子上看不到电压(第三端子未接地)。 EECLK 引脚5也读取高电压。  

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    好的、DP 上拉电阻已打开、DM 上没有发生任何情况。  这听起来很适合您所看到的内容。  您是否有办法检查您是否从晶体获得时钟信号?  您能否尝试手动(短暂)将复位短接至接地以强制复位?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以看到时钟信号? 直接从晶体或 TUSB 的引脚传输? 不过、我可以询问它、但我需要使用示波器、并准备好了一个示波器。  

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您应该能够在晶体上进行探测、当使用晶体时、集线器没有时钟输出。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、引脚29 (XTAL 2)读出3.4V 的高电平、我看到它在手动复位后一次下降到1.6V、然后恢复到3.4V。 引脚30 (XTAL 1)完全没有改变。 我是否应该向这些端口发送6MHz 音调并查看该音调是否发生了变化?  

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我希望看到一些时钟切换。   如果可以、尝试向 XTAL1输入时钟。   您也可以发送晶体器件型号吗?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器 件型号为:Murata Electronics 的 CSTNR6M00GH5C000R0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在向 XTAL1发送3.3V 至0V 50%占空比的方波。 计算机仍然出现相同的错误。 还尝试连接评估模块的另一个时钟源、结果相同。

    今天晚上剩下的时间,我将不得不离开,明天将根据你的答复继续下去。  

    最棒的

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我只是注意到您的系统中的 TSTMODE 未接地、它应该是接地的。  您明天可以尝试一下吗?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN、  

    我将该引脚接地、现在它运行得很好! 非常感谢。  

    祝你一切顺利、  

    Nicholas