This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SGMII 电路 VOD 和 Vos

Guru**** 2911370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980780/dp83867cs-sgmii-circuit-vod-and-vos

器件型号:DP83867CS

各位专家、您好!

我对 SGMII 电路的差分输出电压(VOD)和失调电压(Vos)有疑问。
在数据表 P24中、描述了"SGMII 接口使用1.25Gbps LVDS 差分信令..."
这意味着差分输出电压=350mV、偏移电压=1.25V、与 LVDS 规范相同。
我的理解是否正确?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您的提问。 我们将研究此问题、并将在本周星期四之前提供更多反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    感谢你的答复。

    您对此问题有更新吗?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    对拖延表示歉意。 SGMII 信号应处于规格范围内、VoD = 150mV - 400mV、偏移电压= 1.075V - 1.325V

    希望这能解答您的问题!

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    非常感谢您的回复。
    我知道 SGMII 信号应处于您提到的规格范围内。
    如果您有、是否可以共享提及规格(VoD=150-400mV、Vos=1.075-1.325V)的文档?

    此外、我认为该规格适用于输出电压的要求。
    您是否有任何接收电压要求规格?

    如果你能给我评论,我将不胜感激。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    SGMII 规范应在线公开发布。 您可以搜索"Serial-GMII Specification Revision 1.8 (串行 GMII 规范修订版本1.8)"。


    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    感谢你的答复。

    明白。 我检查公共 SGMII 规范。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi