This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于与 AM57xx 配合使用

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981441/pca9306-about-use-with-am57xx

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0102

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑将 PCA9306用作 AM57xx I2C 线路上的缓冲器。

当我检查 AM57xx 的原理图检查清单时、它显示以下内容、我认为它不能与 PCA9306一起使用。 正确吗?
(如果未使用3.4Mbps I2C、我认为可以使用 PCA9306。)


此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306是一款无源开关。 它实际上并不关心下降沿;连接到总线的其他器件必须能够处理它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢你的答复。

    换句话说、PCA9306是否可以用作3.4Mbps I2C 的缓冲器?
    您说"连接到总线的其他设备必须能够处理它们。" 符合检查清单的下降沿规则需要哪种设备?

    您好 TI 团队

    我还想从 TI 团队那里了解我发布的问题。
    如果 TI 团队的任何人都能回答、我将不胜感激。

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PCA9306将在3.4MHz I²C 下工作。

    所有其他 μ I²C 器件必须能够处理 AM57xx 生成的 μ I²C 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我需要指出的是、PCA9306不是 I2C 缓冲器、而是电平转换器。  

    从技术上讲、PCA9306可以支持3.4MHz 范围、但您可能会从器件中看到一些"抖动"、在上升和下降时间内、它可能会在 VG-Vth 电压附近挂起、并且可能持续两位数纳秒。  

    在1MHz 之外、我对 I2C 标准不是很熟悉、但我相信、当您处于较高速度范围时、I2C 总线将变为推挽式、并且不再支持该速度下的 ACK。 常见的 I2C 速度通常为100kHz 和400kHz、当需要更高的速度时、人们通常会涌向不同的协议、如 SPI。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢你的答复。

    我知道 PCA9306只是一个电平转换器、并且 PCA9306存在问题。

    对于 LSF0102、它是否可以用作3.4Mbps I2C 的缓冲器?
    (上述 AM57xx 3.4Mbps I2C 线路下降沿要求是否满足?)

    此器件是一款类似于 PCA9306的电平转换器、但我确认它是一款支持高达100MHz 信号的 IC。

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306和 LSF0102本质上是相同的器件。 两者都支持相同的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ladish

    感谢你的答复。

    你好、Bobby

    如果您对我的其他问题提供反馈、我将不胜感激。

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    各位先生的回答是正确的。 在 适当的条件下、这两种器件在技术上都支持3.4Mbps/MHz。  

    -Bobby