This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM 是否可以用于 POE (尽管 DP83TD510E-EVM 似乎不是专门用于 POE)?

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981842/dp83td510e-evm-could-dp83td510e-evm-used-for-poe-although-dp83td510e-evm-seems-not-intentionally-for-poe

器件型号:DP83TD510E-EVM

假设您有两个 DP83TD510E-EVM 和一根3线电缆、  

是否可以使用老式 变压器中心抽头方法(接收器)

有两个(0.1%匹配)注入(6.8k/48V - 1k2/24V - 0k68/12V)电阻器(发送器)? (IEC63198/AES42)

对 TX+/TX-多少 关心? 如果观察到电流额定值、是否可以超过电压额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的提问。 我们将研究有关 DP83TD510E-EVM PoE 配置的此问题、并将在下周周二之前提供其他反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已向您发送连接请求。 请通过私人消息向我发送消息。  

    谢谢、

    Nikhil