This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:差分输出电压

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980968/am26lv31e-differential-output-voltage

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件:AM26LV32E

各位专家、您好!

我对 AM26LV32E 的差分输出电压有疑问。

当100Ω Ω 电阻连接到输出端子时、VOD 的最大值是多少?

谢谢、此致、

乌达伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udai、

    100欧姆时的最大 VOD 为4V。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。

    我还有两个问题。

    1) 1)使用此 VOD 计算 AM26LV31E 的最大功耗是否正确?

    2) 2)您提供的 VOD 高于器件的电源电压、但该值是否包括过冲?

    此致、

    Udai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udai-San、

    很抱歉、数据表中|Vod1|的最大4V 导致我误以为我。 正确的做法是 VOD 不应超过电源电压。 100欧姆时的最大 VOD 为2.75V。

    此致、

    Hao