This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:I2C 至 UART 汽车器件建议

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981975/tca9539-i2c-to-uart-automotive-device-recommendation

器件型号:TCA9539
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

大家好、

在汽车级中、我们是否有用于 I2C 转 UART (2个 UART 输出)的任何器件?

谢谢。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我认为我们没有 I2C 转 UART 桥接器。 但是、我能够找到一些 文档 、这些文档介绍了如何使用 MSP430芯片并对其进行编程以用作桥接器。 E2E 上的 MSP430团队将能够更好地支持这一点。

    请注意 、我们有 TUSB3410、这是一  个 USB 转 UART/I2C 桥接器。 但它不支持双 UART。

    最棒的

    Chris