This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:固件要求

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981678/tusb9261-fw-requirement

器件型号:TUSB9261

大家好:

我想在安装到 PCB 之前将固件直接写入 SPI 闪存、固件版本为 v1.03。  但它不起作用。  我怀疑直接刻录和 TUSB926x_Burner 之间的固件存在差异。

因此、请提供 v1.03的固件以直接刻录。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已分配 TT 并将很快得到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可以使用 TUSB9261闪存器生成。 使用原始 FW 时不包含 USB 描述符、您需要使用 TUSB9261 flashbunrer SW 来包含 USB 描述符。 我们不提供完整的 FW 映像、因为每个项目的 USB 描述符都可能发生变化。 软件可用于使用 TUSB9261DEMO 板生成完整映像。 通过以下链接查找软件。