This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:移除附件后、寄存器0x08不会更新

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981025/tusb320lai-register-0x08-is-not-update-after-accessory-removed

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

我们在项目中使用 TUSB320LAI、我们注意到当插入附件时、寄存器0x08将刷新为0x0E。 但是、如果我们移除附件、寄存器0x08将保持不变且不会更新。 我们是否有任何方法来区分附件状态?  谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

     在此测试期间、attached_State 的状态是什么、它是否会按预期变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    寄存器0x09显示值0xE0、表示 Attached_State 为11。  一旦删除器件、它也不会更新。  

    客户需要识别设备是已连接还是已移除。 如果我们有其他寄存器、在删除后可以更新、也请与我分享、谢谢。

    最好的格子

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    我将在内部线程中跟进。 关闭 E2E 主题。