This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:它是否可直接替换到交叉部件?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B, PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981691/pca9515b-is-it-directly-replaceable-to-the-cross-part

器件型号:PCA9515B
主题中讨论的其他器件: PCA9515A

你(们)好。

它看起来 NXP 中的 PCA9515ADP、118与 TI 的 PCA9515BDGKR 引脚对引脚。 我检查了封装图、但您能否确认它是否是可直接更换的器件? 谢谢!

www.nxp.com/.../PCA9515A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    TI 的 PCA9515B 是 NXP 中 PCA9515A 的 TSSOP8封装的直接可替换器件。 如果您使用的是 SO8封装、则引脚排列相同、但尺寸不同、因此需要更新您的 PCB。 我检查了电气特性、除了 TI 器件具有更大的 VCC 建议值范围、并且 TI 器件上的 VOL-VILC 较低外、其他一切看起来都是一样的。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的友好检查。