This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:NC 引脚的电阻模式

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980322/tpd4e02b04-resist-pattern-for-nc-pins

器件型号:TPD4E02B04

大家好、

有关电路板上 NC 引脚连接的一个快速问题。

数据表显示、引脚6、7、9、10定义为"未连接"引脚。 但是、对于直通布线、这些引脚可能会连接到信号线、如数据表中所述、如下所示。
在这种情况下、您的意思是引脚6、7、9、10应该由电阻覆盖以保持 NC、还是也可以连接信号线?

   未连接;用于可选直通布线。 可保持悬空或接地

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    如果连接了 NC 引脚、它们不会对系统产生任何影响。 可以将它们连接到信号线。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith-San、

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa