This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:保护 LED 免受 ESD 的影响

Guru**** 2677425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981313/tpd1e05u06-protecting-led-from-esd

器件型号:TPD1E05U06

大家好、团队、

请告诉我如何保护 LED 免受 ESD 的影响吗?

在我的系统中、+5.7V 电源轨连接到二极管阳极。 kathode 连接到光电 MOS 的漏极。

请在 此处找到内部链接 以获取部分原理图。 (请连接至 VPN 进行下载)

我是否需要将 ESD 二极管连接到阳极和 kathode?

TPD1E05U06是否是保护 LED 免受+8kV ESD 影响的合适器件?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    只需澄清一下、ESD 事件的来源将来自被绕过的 LED、并且您正在尝试保护 PM4、对吧?  

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须在真空中旋转。
    当 ESD 摩擦环绕时、有必要保护 LED。

    此致、

    福深

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至少、您应该将 ESD 保护器件连接到 LED 的阴极侧、以便在 LED 暴露时保护 PM4。 如果5.7V 电源中没有任何保护、我建议也在阳极侧放置一个器件。   

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -San、您好!

    我想考虑这种配置。

    非常感谢。

    福深