This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV018A:关于 DS90LV018A 的驱动强度

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981293/ds90lv018a-about-drive-strength-for-ds90lv018a

器件型号:DS90LV018A
主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G125

大家好、

我们正在考虑采用"DS90LV018ATMX/NOPB"。

由于第二级中的系统为1.8V、因此需要对电压进行分压。
衰减为68 μ Ω 75Ω。 (75Ω/(68Ω+ 75Ω)* 3.3V≒1.731V)

我想减小负载、因为频率很高(100MHz)。
因此、我想知道驱动的输出电流。

可能的驱动输出电流是多少?

此致

-Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    23mA 过大。 VOH 的测量电流为0.4mA。 您将 kΩ kΩ μ A/4.7 μ F。

    我建议使用具有可过压输入的快速 CMOS 缓冲器、例如 SN74AUC1G125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回答。


    我认为驱动电流很大。
    我们采用衰减器和缓冲器。

    此致
    -Satoshi