This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:当电源不供电时、RY+/-的状态是什么?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981013/sn65lv1224b-what-is-a-state-of-ri---when-power-supply-does-not-supply

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件: SN65LV1023A

各位专家、您好!

我的客户正在评估 SN65LV1023A/SN65LV1224B 配置。 客户 之前采用 DS92LV1021A/1212A、但  由于 DS92LV1021A/1212A 的停产、他已更改为 SN65LV1023A/SN65LV1224B。 从 Ri+/I 到 Vcc-pin 是否有任何泄漏电流路径?
[客户用例]
客户正在使用以下配置、这些器件安装在不同的电路板上。
==>

客户告知 SN65LV1224B 的电源轨在上述配置下显示的电压大约为0.3V、但 DS92LV1021A/1212A 对从未显示过这种现象。 请您回答吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    请注意、SN65LV1023A/1224B 对与 DS90LV1021A/1212A 对不完全相同。 客户应参考此应用手册以在两者之间进行迁移: https://www.ti.com/lit/an/slla435/slla435.pdf 

    由于他们现在看到的电压为0.3V、而之前没有看到、因此看起来有一条从 Ry+/-到 Vcc 的泄漏电流路径(可能是由于保护二极管)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K-San:

    我正在用 Fujiwar-San 为日本客户提供支持。
    数据表显示了以下内容、因此我认为我们应该在这种情况下测量输入电流。
    我的理解是否正确?



    此外、您是否可以确认从 LVDS 接收器输入到 VCC 是否存在泄漏电流路径?




    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的应用手册中包含以下内容。



    因此、我相信 SN65LV1224B 数据表中的以下红色部分是拼写错误。
    我的理解是否正确?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    否、应用手册中的输入电流是指 LVCMOS/LVTTL 输入电流。  

    我将检查设计以确认泄漏电流路径、并将很快返回给您。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    >否,应用手册中的输入电流是指 LVCMOS/LVTTL 输入电流。  
    是真的吗? 我认为它是指串行数据输入、因为 SN65LV1224B 具有一个驱动串行输入的片上失效防护电路。
    感谢您的友好支持、我们将等待您的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    好的地方。  根据内部如何产生失效防护偏置、它可能会也可能不会从 I/O 引脚引入额外的泄漏电流至 VCC。  

    设计正在考虑这一点、但需要更多信息。 客户能否在以下2种情况下测量从 LVDS 输入引脚灌入的泄漏电流?

    • 在 VCC 悬空时对 LV1224B 断电
    • 将 LV1224B 的 VCC 接地

    此致、

    I.K.