This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:显示屏幕异常现象、

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975481/sn65dsi86-display-screen-abnormal-phenomena

器件型号:SN65DSI86

你(们)好

有时  、显示屏幕出现异常现象、原因可能是什么

其中一种现象是、寄存器读取的值与寄存器写入的值不同、缺失的寄存器为0A 5C 77 78、谢谢!

该应用与数据表中的应用相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法从屏幕捕获中得知、您向0x0A、0x5C、0x77和0x78写入了什么值? 您从这些寄存器读回哪些值? 每次回读值是否一致?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉,我的问题是显示屏出现异常、原因可能是什么

    要  ,的寄存器值低于,Ω 要读取的错误值,Ω 是5C 77 78

    寄存器读取的值错误。 是什么原因导致了这种情况? 它是否与异常 显示屏幕相关?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DSI86有什么特殊的异常问题?

    如果您有面板 EDID 信息、请使用电子表格生成 DSI86寄存器编程值。 您可以从以下位置下载电子表格:

    我建议启用 DSI86色条。 色条由 DSI86在内部生成、有助于区分 DSI 和 eDP 接口之间的问题。

    寄存器0x0A 位7是 PLL 锁定指示器、如果 PLL 被锁定、将设置为"1"。 但寄存器0x5C、0x77、0x78不应自行更改。

    我还能看一下您的原理图吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果色条模式正常且显示屏出现问题、则表示时序有问题

    现在、如果显示屏幕处于色条模式、则不会显示、谢谢!

    Sch 如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    面板是否支持 ASSR? 如果没有、则需要在 DSI86中禁用 ASSR。

    要禁用 ASSR、建议通过1k 至10k 电阻器将 TEST2引脚拉至1.8V。 一旦 TEST2为高电平、必须执行以下步骤:


    1.将0x07写入寄存器0xFF。 这将选择第7页。
    2.将0x01写入寄存器0x16。 这将使 ASSR_CONTROL 成为读取/写入。
    3.将0x00写入寄存器0xFF。 这将选择第0页。
    4、将0写入寄存器0x5A 的位1:0。 这将从 ASSR 变为标准 DP。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SN65DSI86配置为使用通道 A 的 CLK、

    当正常显示屏幕时、测量的 CLK 约为460m、当发生异常时、测量的频率约为920m。

    什么可能导致它?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能测量正常情况和异常情况之间的时钟频率吗? 时钟由 MIPI 源生成、您是否看到时钟频率实际发生变化?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

     时钟,通常是460米,异常 大约是920米,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI 时钟由 DSI 源生成、因此您必须查看并了解 DSI 源更改其时钟频率的原因。

    谢谢

    David