This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:电路原理图检查

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981693/sn75lvpe4410-schematic-check

器件型号:SN75LVPE4410

你(们)好

您能否帮助检查 下面的 SN75LVPE4410原理图以及任何需要调整的问题  

谢谢你

e2e.ti.com/.../l133ss_2D00_100_5F00_20210224b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请注意以下几点:

    1)。 通常、PCIe TX 已具有交流耦合电容。 因此、您可能不需要在 LVPE4410的输入端使用 C70等电容。

    2)。 C69等 TX 交流耦合电容通常约为220pF。

    3)。 最好在 V3.3S 而非 R100上提供铁氧体磁珠。

    4)。 PWDN1和 PWDN2连接到跳线/接头。 反相后、最好将此引脚连接到 PERST#。 这将使 CPU 和端点同步。  

    5)。 您的原理图显示了 L3下的 RX_DET - TX 检测被禁用。 在 PCIe 应用中、可能首选使该引脚悬空(自动 RX 检测)。

    6)。 您的 EQ 指数处于5级。 最好从索引0开始、然后根据需要增加。 这将提供更好的线性度。

    7)。 为了提供最佳线性、最好将增益和 VOD 悬空-这将提供0dB 直流增益和1:1 VOD 线性。  

    此致、Nasser