This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210EVM:EVM 原理图错误

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210EVM, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981029/tusb1210evm-evm-schematic-error

器件型号:TUSB1210EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1210

大家好、团队、

我的客户发现 TUSB1210EVM 原理图应该有错误、并且基于 EVM 的电路板设计导致了电源问题。 请检查一下吗?

在根据 EVM 原理图评估原型时、我的客户发现 VBAT 约为2V 且不稳定。 这导致了来自 ULPI 的寄存器访问错误。

EVM 原理图有一个网、VBAT - VDD33 - VDD3P3_A 连接在一起、未连接到其他电源。

但是、我的客户发现该网络与实际 EVM 测量中的 Board_3P3V 相连。

因此、可以得出结论、EVM 错误导致了电源问题。

请在 此处找到 原理图的内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)

从上述内容中、请支持以下请求:

  1. 请提供合适的 EVM 原理图吗?
  2. 我的客户确认、将外部3.3V 电源连接到 VBAT - VDD33 - VDD3P3_A 网络可解决客户电路板上的问题。 这是正确的分辨率吗?
  3. 我的客户在同一电路板上安装了 TUSB1210 x2。 是否可以将两个芯片的 VBAT 和 VDD33连接到系统3.3V 电源?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要为 VBAT 提供3.3V 电压。

    似乎 EVM 原理图 缺少从 Board_3p3v 到 VDD3P3_A 的原理图

    1:我们将更新 EVM 用户指南上的原理图

    2:您的行为正确

    3:工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    非常感谢您的支持。

    更新 EVM 原理图时、请联系我。

    客户希望能看到更新的原理图。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会尽快更新它并告知您