This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:终端电阻器设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980046/am26c31-termination-resistor-design

器件型号:AM26C31

大家好、

目前正在使用 AM26C31进行此设计。 有关 am26c31的应用、有几个问题

如下图所示、am26c31的最大驱动能力是否为20mA? 由于在 ABS 表中、输出 IO 的最大值为150mA

如下图所示、差分输出线上串联阻抗匹配电阻的适当值是多少? 正如我在数据表中注意到的、9.2.1中有一条80至120欧姆的指南

如下图所示、当差分输出线路之间并联 RC 时、如何计算硬件滤波器带宽? 如果设计带宽为1MHz、那么 RC 的适用程度如何?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因、

    20mA 是 正常运行的电流、而150mA 是最大短路电流(故障条件)。 您可以参阅此 帖子 以了解 VOD 与 Iout 图。

    端接电阻值应与电缆阻抗匹配以减少反射。

    由于 RS-485信号是差分信号、因此您可以   根据 中点(虚拟接地)计算 RC 滤波。 如果您的情况是,时间常数为(390OHM/2)*(1nF*2)=3.9us (约40kHz)。 我认为对于1MHz 带宽来说、它有点大。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。  

    对于 AM26C31的输出能力、我们可以按照以下图片操作吗?

    2.对于终端电阻器、数据表建议使用80-120欧姆、在我的情况下、如果1MHz 差分信号、可以使用10-30欧姆吗? 如果 TI 有相关材料来展示如何考虑电缆阻抗、那就更好了  

    3.根据您的建议"  基于 中点(虚拟接地)的 RC 滤波"、我们是否有文档来演示这一点?

    感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因、

    由于讨论已通过电子邮件进行、我将关闭该主题。

    此致、

    Hao