This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5E003:ESD 二极管 TPD5E003典型应用接地配置

Guru**** 2900370 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5E003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981714/tpd5e003-esd-diode-tpd5e003-typical-application-ground-configuration

器件型号:TPD5E003

尊敬的 TI E2E 团队:

我们计划 在设计中使用 TPD5E003。 我可以看到数据表中提供了2种典型应用。  

应用1 SIM 卡的典型应用

我可以看到、我们需要使用应用1作为 SIM 连接器的 TPD5E003。 但在这里、我们不需要将 TPD5E003的引脚2与应用1中的接地端相连? 由于所有 IO 和接地以及 VCC 都连接到除接地( TPD5E003的共阳极)之外的所有5个二极管 、是否保持悬空而不是接地? ESD 二极管仍能正常工作?

应用2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagnik、

    您的照片似乎没有正确附加。 是否可以尝试使用"插入/编辑介质"按钮(而不是复制/粘贴)再次连接它们?  

    此致、

    Matt Smith