This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049:DS90LV049降噪

Guru**** 2694575 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981268/ds90lv049-ds90lv049-noise-reduction

器件型号:DS90LV049

您好!

我使用 DS90LV049通过带状电缆向远程显示屏发送 SPI 总线。 我 在两个电路板上都有 DS90LV049芯片来发送和接收 SPI。 我使用的是3M 3365/20带状电缆和100 Ω 终端电阻。 我正在使用嘈杂的交流环境进行测试、这会导致发送到显示器的数据出现问题。 当电缆短路~5"时、噪音不是大问题、但当我使用12英寸电缆时、显示屏开始收到坏数据。 连接了原理图、我在芯片的电源引脚上添加了一个0.001uF 的电容、这有助于降低短电缆的噪声、但这对延长电缆没有帮助。 50欧姆下拉电阻为 DNI、因为我们的处理器无法驱动该负载。 我们以8MHz 的频率运行 SPI、该器件在距离高达10英尺的无噪声环境中工作正常。 是否有关于如何减轻通过电缆传入的噪声的建议? 我是否需要添加更多电容器来过滤电源引脚? 我通读了"如何终止 LVDS 连接" TI 应用手册、并看到了图2:

该端接是否有助于消除一些噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号之间的电源/接地线有助于防止串扰;您已经在这样做了。 针对外部噪声的最佳保护是双绞线和屏蔽。

    您能否显示噪声的示波器迹线? 是共模噪声、哪一种分裂终端会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是示波器的一些捕获。 示波器正在探测显示屏侧的 SCK+和 SCK-。

    使用短电缆时的示波器读数:

    使用长电缆时的示波器读数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大量振铃、从而产生差模噪声。

    电缆的特性阻抗是否真的为100 Ω? 尝试调节终端电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、

    我将端接电阻器更改为150欧姆、以匹配电缆的"平衡"阻抗:

    振铃确实下降了、但线路上似乎仍然有一些噪声:

    显示屏仍在接收一些不良数据、但我尚未排除噪声可能通过+3.3和 GND 线传入。 显示板上的某些+3.3会振荡、因此数据在到达显示板后会损坏。 (+3.3为绿色轨迹线)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到的噪声是由信号边沿引起的。

    尝试其他附近的电阻器值。 (如果电缆和 PCB 布线之间的特性阻抗发生变化、则可能无法消除所有反射。)