This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:TCA4311 SCL 低电平波动

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311, TCA9511A, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981349/tca4311a-tca4311-scl-low-level-have-fluctuates

器件型号:TCA4311A
主题中讨论的其他器件:TCA4311TCA9511A

我们有一个使用 TCA4311的案例。 我们将测试波形接近 TCA4311、发现 SCL 低电平波动、有时会超过0.6V、我们担心触发上升时间加速器。 我们更改为 PCA9511、波动消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否在 SCL 上有一个执行时钟拉伸和释放的 I2C 器件? 只是想知道是什么导致了这里的低电压。 我认为问题是、缓冲器(4311A)在重新调节自身至 VOL+Vos 时有点慢、导致您看到的凸点。

    两种可能的解决方法:

    1) 1)使上拉电阻器更弱以降低过冲

    2) 2)尝试使用我们的 TCA9511A 来替换 TCA4311A。 我们使用比4311A 更快的电路重新制作了9511A、因此它应该能够最大限度地减少该过冲。  

    -Bobby