This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181输入信号质量监测器问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980982/tmds181-tmds181-input-signal-quality-monitor-question

器件型号:TMDS181

大家好、团队、

我的客户正在使用 TMDS181、并有一些问题。 请帮帮我。 谢谢!

在工厂焊接器件时、它们可能会将 RXin0+连接到 GND、但启用了自适应 EQ、因此当 RXin0+连接到 GND 时、眼图高度正常。我们希望通过读取寄存器来查找坏电路板。

我认为有两种方法:

1.禁用自适应 EQ 并固定 EQ 值,读回眼图。 我们只需要将0xa0 的 Bit5设置为0。 对吗?

或者、我们可以保留自适应 EQ 功能并读回 CTLE 值。 但我在 DS 中找不到 CTLE 值寄存器。 您能否向我发送寄存器以读取 CTLE 值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否看到 在发生故障的情况下、desktopew_CMPLT 位是否设置为1?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在发生故障的情况下、该位为1。 在良好的情况下、该位为0。

    需要检查:

    该位用于什么、  它校直的模块是什么?

    2.为什么在坏情况下这个位1呢?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TMDS181处于重定时器模式时、它将消除输入数据通道之间的线对间偏移。  当 TMDS181完成去偏斜过程时、desktopew_CMPLT 位将设置为1。

    没有寄存器可读取短接至 GND 的输入引脚。 我希望 如果输入引脚短接至 GND、desktopew_CMPLT 位将保持为0、并将其用作指示、但从结果来看、情况并非如此。

    谢谢

    David