This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:GPIO 引脚多路复用功能分配

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981603/tps25750evm-gpio-pin-mux-function-assignment

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

您好!

我正在尝试使用 TPS25750 Application Customization Tool 将 GPIO 2分配给 attachedassink、将 GPIO 3分配给 Cable_orientation_event_port1、但它根本不会执行。

您能帮我将 GPIO 分配给功能吗? 我想单独使用 TPS25750。

谢谢、

Choon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Choon、

    下面是允许您对相关事件的任何 GPIO 进行编程的序列。

    1. 将 EVM 连接到电源和 USB Micro B 电缆、以连接到 GUI。   
      1. 电源、可以是 Type C DFP 或戴尔电源、也可以是两者兼而有之
    2. 单击第一个 GUI 屏幕右侧的高级配置按钮、然后在出现的对话框中选择启用高级配置。
    3. 选择配置页面选项、该选项是 GUI 顶部 TPS25750 Application Customization Tool Banner 下的一个选项卡
    4. 现在、在 GUI 的左侧、您应该会看到一个包含 IO 配置(0x5C)的列表。  单击此文本
    5. 这将显示 IO 列表。
    6. 您可以单击每个 IO 并为每个 IO 配置 IO_MAPPED 事件、以匹配您描述的事件
    7. 在设计中配置 IOS 和任何其他设置后、请单击 GUI 右侧的"从当前配置闪存到器件"按钮。
    8. 完成此操作后、您将需要断开 Type C 电缆或 Dell 电源、或者断开两者、具体取决于您为电路板加电的方式。
    9. 为电路板加电并连接 Type C 电缆。  这将显示您所需的更改

    请告诉我此序列是否对您无效