Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3232E 团队、
我的客户正在其计算机项目中使用 MAX3232E。 它们具有两个并联 RS232端口。
他们报告说、如果他们关闭了 MAX3232E 的一个 LDO、但保持启用了另一个 RS232端口。 它将具有从已断电的 MAX3232E 输出 PIN14到 VCC 的泄漏电流、VCC 变为2.XV。 此时、PIN11被保持在高电平。
但是、如果它们下拉 PIN11、泄漏就会消失。
因此、如果我们有了解决方案、如果 PIN11仍然处于高电平、VCC LDO 被禁用、并且 PIN14处于高电平、那么这些问题就会导致泄漏消失。