This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:输入源检查(MIPI)寄存器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976727/ds90ub953-q1-input-source-check-mipi-register

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我的客户现在正在使用951+954。 我们检查它们是否可以相互连接。 但它可以通过 FPD-LINK 传输数据。

1.我们是否有寄存器指示953获得正确的 MIPI 数据?

2. 953 + 954是否自动传输? 我的意思是我们不需要修改特定寄存器来打开 FPD-Link 端口、对吧?

罗伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    在954侧、您需要启用 CSI 发送器才能开启输出端口。 请参阅第5.2节  

    谢谢

    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    我们检查了第5.2节、但它仍然无法正常工作。 您能否帮助我们了解我们是否需要修改另一个寄存器?

    我们的设计是同轴电缆、同步模式(954->953)、谢谢

    953.

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB953/953A/951、连接器1
    注释=""
    日期= 2021年2月8日
    时间= 16:25:53
    寄存器= 0、0x0000.0x30
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x0002、0x32
    寄存器= 0、0x0003、0x48
    寄存器= 0、0x0004、0x00
    寄存器= 0、0x0005、0x03
    寄存器= 0、0x0006、0x41
    寄存器= 0、0x0007、0x28
    寄存器= 0、0x0008、0xFE
    寄存器= 0、0x0009、0x1E
    寄存器= 0、0x000A、0x10
    寄存器= 0、0x000B、0x7F
    寄存器= 0、0x000C、0x7F
    寄存器= 0、0x000D、0xF0
    REG = 0、0x000E、0x0F
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x00
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x20
    寄存器= 0、0x0017、0x3C
    寄存器= 0、0x0018、0x80
    寄存器= 0、0x0019、0x62
    寄存器= 0、0x001A、0x62
    寄存器= 0、0x001B、0x62
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x00
    寄存器= 0、0x0020、0x00
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x00
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x20
    寄存器= 0、0x0032、0x09
    寄存器= 0、0x0033、0x04
    寄存器= 0、0x0035、0x10
    寄存器= 0、0x0037、0x7A
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x00
    寄存器= 0、0x003C、0x00
    寄存器= 0、0x003D、0x00
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x00
    寄存器= 0、0x0041、0x00
    寄存器= 0、0x0042、0x00
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    寄存器= 0、0x0044、0x00
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x00
    寄存器= 0、0x0049、0x00
    寄存器= 0、0x0050、0x20
    寄存器= 0、0x0051、0xC0
    寄存器= 0、0x0052、0x47
    寄存器= 0、0x0053、0x00
    寄存器= 0、0x0054、0x00
    寄存器= 0、0x0055、0x42
    寄存器= 0、0x0056、0x00
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x07
    寄存器= 0、0x0059、0x07
    寄存器= 0、0x005A、0x07
    REG = 0、0x005C、0x00
    寄存器= 0、0x005D、0x00
    寄存器= 0、0x005E、0x00
    寄存器= 0、0x005F、0x00
    寄存器= 0、0x0060、0x00
    寄存器= 0、0x0061、0x2B
    寄存器= 0、0x0062、0x20
    REG = 0、0x0063、0x0D
    寄存器= 0、0x0064、0x03
    寄存器= 0、0x00B0、0x04
    寄存器= 0、0x00B1、0x4A
    寄存器= 0、0x00B2、0x3F
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x35
    寄存器= 0、0x00F5、0x33

    954

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB954、连接器1
    注释=""
    日期= 2021年2月8日
    时间= 16:20:08
    寄存器= 0、0x0000.0x7A
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x0002、0x1E
    寄存器= 0、0x0003、0x20
    REG = 0、0x0004、0xDF
    寄存器= 0、0x0005、0x01
    寄存器= 0、0x0006、0x00
    寄存器= 0、0x0007、0xFE
    寄存器= 0、0x0008、0x1C
    寄存器= 0、0x0009、0x10
    寄存器= 0、0x000A、0x7A
    寄存器= 0、0x000B、0x7A
    寄存器= 0、0x000C、0x83
    寄存器= 0、0x000D、0xB9
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x7F
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x00
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x00
    寄存器= 0、0x0016、0x00
    寄存器= 0、0x0017、0x00
    寄存器= 0、0x0018、0x00
    寄存器= 0、0x0019、0x00
    寄存器= 0、0x001A、0x00
    寄存器= 0、0x001B、0x00
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x04
    寄存器= 0、0x001F、0x02
    寄存器= 0、0x0020、0x20
    寄存器= 0、0x0021、0x01
    寄存器= 0、0x0022、0x00
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0025、0x00
    寄存器= 0、0x0026、0x00
    寄存器= 0、0x0027、0x00
    寄存器= 0、0x0028、0x00
    寄存器= 0、0x0029、0x00
    寄存器= 0、0x002A、0x00
    寄存器= 0、0x002B、0x00
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    寄存器= 0、0x002D、0x00
    寄存器= 0、0x002E、0x00
    寄存器= 0、0x002F、0x00
    寄存器= 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    寄存器= 0、0x0032、0x00
    寄存器= 0、0x0033、0x03
    寄存器= 0、0x0034、0x40
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0036、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x03
    寄存器= 0、0x0038、0x00
    寄存器= 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x01
    寄存器= 0、0x003C、0x14
    寄存器= 0、0x003D、0x6f
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x40
    寄存器= 0、0x0040、0x00
    REG = 0、0x0041、0xA7
    寄存器= 0、0x0042、0x71
    寄存器= 0、0x0043、0x01
    寄存器= 0、0x0044、0x00
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x00
    寄存器= 0、0x0049、0x00
    寄存器= 0、0x004A、0x00
    寄存器= 0、0x004B、0x12
    寄存器= 0、0x004C、0x01
    寄存器= 0、0x004D、0x13
    REG = 0、0x004E、0x5D
    寄存器= 0、0x004F、0x64
    寄存器= 0、0x0050、0x00
    寄存器= 0、0x0051、0x00
    寄存器= 0、0x0052、0x00
    寄存器= 0、0x0053、0x03
    寄存器= 0、0x0054、0x06
    寄存器= 0、0x0055、0x00
    寄存器= 0、0x0056、0x00
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0xDE
    寄存器= 0、0x0059、0x00
    寄存器= 0、0x005A、0x00
    寄存器= 0、0x005B、0x30
    REG = 0、0x005C、0x00
    寄存器= 0、0x005D、0x00
    寄存器= 0、0x005E、0x00
    寄存器= 0、0x005F、0x00
    寄存器= 0、0x0060、0x00
    寄存器= 0、0x0061、0x00
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0063、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x00
    寄存器= 0、0x0065、0x00
    寄存器= 0、0x0066、0x00
    寄存器= 0、0x0067、0x00
    寄存器= 0、0x0068、0x00
    寄存器= 0、0x0069、0x00
    寄存器= 0、0x006A、0x00
    寄存器= 0、0x006B、0x00
    REG = 0、0x006C、0x00
    REG = 0、0x006D、0x7C
    寄存器= 0、0x006E、0x88
    寄存器= 0、0x006F、0x88
    寄存器= 0、0x0070、0x2B
    寄存器= 0、0x0071、0x2C
    寄存器= 0、0x0072、0xE4
    寄存器= 0、0x0073、0x07
    寄存器= 0、0x0074、0x98
    寄存器= 0、0x0075、0x0D
    寄存器= 0、0x0076、0x20
    寄存器= 0、0x0077、0xC5
    寄存器= 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x01
    REG = 0、0x007A、0x0C
    寄存器= 0、0x007B、0xFF
    寄存器= 0、0x007C、0x20
    寄存器= 0、0x007D、0x00
    寄存器= 0、0x007E、0x00
    寄存器= 0、0x007F、0x00
    寄存器= 0、0x00A0、0x02
    寄存器= 0、0x00A1、0x0F
    寄存器= 0、0x00A2、0x00
    寄存器= 0、0x00A3、0x00
    寄存器= 0、0x00A4、0x08
    寄存器= 0、0x00A5、0x17
    寄存器= 0、0x00A7、0x00
    寄存器= 0、0x00A8、0x00
    寄存器= 0、0x00A9、0x00
    寄存器= 0、0x00AA、0x00
    REG = 0、0x00AB、0x00
    reg = 0、0x00AC、0x00
    寄存器= 0、0x00AD、0x00
    寄存器= 0、0x00AE、0x00
    REG = 0、0x00AF、0x00
    寄存器= 0、0x00B0、0x08
    寄存器= 0、0x00B1、0x14
    寄存器= 0、0x00B2、0x3F
    寄存器= 0、0x00B3、0x08
    寄存器= 0、0x00B4、0x25
    寄存器= 0、0x00B5、0x00
    寄存器= 0、0x00B6、0x18
    寄存器= 0、0x00B7、0x00
    寄存器= 0、0x00B8、0xFC
    寄存器= 0、0x00B9、0x33
    寄存器= 0、0x00BA、0x83
    REG = 0、0x00BB、0x74
    寄存器= 0、0x00BC、0x80
    寄存器= 0、0x00BD、0x00
    寄存器= 0、0x00BE、0x00
    REG = 0、0x00BF、0x00
    寄存器= 0、0x00D0、0x00
    寄存器= 0、0x00D2、0x94
    寄存器= 0、0x00D3、0x02
    寄存器= 0、0x00D4、0x60
    REG = 0、0x00D5、0xF2
    寄存器= 0、0x00D6、0x00
    寄存器= 0、0x00D7、0x00
    寄存器= 0、0x00D8、0x00
    寄存器= 0、0x00D9、0x00
    寄存器= 0、0x00DA、0x00
    寄存器= 0、0x00DB、0x18
    寄存器= 0、0x00DC、0x00
    寄存器= 0、0x00DD、0x00
    寄存器= 0、0x00DE、0x00
    REG = 0、0x00DF、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x35
    寄存器= 0、0x00F5、0x34
    寄存器= 0、0x00F8、0x00
    寄存器= 0、0x00F9、0x00
    寄存器= 0、0x00FA、0x00
    REG = 0、0x00FB、0x00

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    从寄存器可以看到链路已建立、并且在953和954两侧检测到正确的时序参数。 您的 CSI-2发送器已启用、RX0端口已正确转发至输出。 但是、在954端寄存器0x4E 上会出现缓冲区错误、以及一些 CSI-2错误、这很奇怪。 953端的 CSI-2通道速率是多少? 此外、954连接的 REFCLK 值是多少?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您提供信息。

    您是否可以共享您最初检查链接和时序参数的寄存器?

    954:0x04 = 0xDF (通过/锁定正常,检测到 REFCLK。) 我认为这是可以的。

    954:0x35 = 0x00,这是否正常? 0x35[1]= 0、这意味 着输入流未同步、但我们设置了同步模式。

    954:0x22 = 0x00,不同步。  

    954:0x4D = 0x13,正常

    954:0x51-0x54,我们的数据是否正常?  

    寄存器= 0、0x0051、0x00
    寄存器= 0、0x0052、0x00
    寄存器= 0、0x0053、0x03
    寄存器= 0、0x0054、0x06

    0x4E 和0x7A 显示校验和为错误、您是否可以告诉我可能的原因? REFCLK 不稳定?

    953端的 CSI-2通道速率是多少? 此外、954连接的 REFCLK 值是多少? 我将与客户核实。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    954寄存器0x54似乎表示 CSI-2错误源自953端、因此请检查953端 CSI-2通道速率和954 REFCLK 值。 正如您所说、所有其他寄存器看起来都正常  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    通道速率约为750MHz、REFCLK = 24MHz。 我们的图像传感器是 OV (OS05A20)。

    你有什么想法吗?

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您所使用的传感器是5M 像素图像传感器。 您是否知道您的客户使用的分辨率、帧速率和数据 ID 是什么? 它们可能超过了 FPD3带宽。 953-954 FPD 在参考时钟为24MHz 时的最大带宽为3.84Gbps。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们仅使用1080p、帧速率为30。 但  我们的0x73 ~ 0x76寄存器无法检测到正确的信息。

    你有什么想法吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    953端的最大通道速率与954在同步模式下的 REFCLK 值相关。 同步模式下的最大 CSI-2通道速率为 REFCLK*32,这意味着在该配置中,最大通道速率为24*32 = 768Mbps,这将是384MHz 的 MIPI CSI-2时钟。  

    在此配置中、750MHz = 1500Mbps 时提供的 CSI-2源将不起作用、因为链路将没有足够的带宽。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您的信息。 我会让客户降低车道速度、但会花费一些时间。

    但是、我们希望首先使用953内部图形生成来查看显示屏是否能够正常显示图形。 请参阅以下设置和结果。

    您能否告诉我、如果该模式异常、最可能的根本原因是什么? 数据类型或参数?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    ALP 选项卡看起来设置正确、该模式应具有足够低的带宽、以便与链路配合使用。 客户是否点击"Apply"按钮以确保将图形寄存器编程到953中? 您发送的图像显示的分辨率不正确:1031x577、而不是2592x1944。 因为颜色寄存器的设置、所以每条条条条的颜色混合很多。 我建议对 PGEN_COLOR0 - PGEN_COLOR4使用相同的字节值、因为此数据模式的块大小为5个字节  

    此致、

    Casey