This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:收到卡纸时、10m 半双工数据传输失败

Guru**** 2766625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981490/dp83867ir-10m-half-duplex-data-transmit-fails-when-receiving-jam

器件型号:DP83867IR

各位专家:

我的客户遇到一个问题、即 PHY 在接收卡纸信号时不传输数据。

-10 Mbps 半双工

-仅在连接特定交换集线器时才会出现此问题

-一旦发生此问题,重置到 PHY 是唯一的恢复解决方案。

-即使出现此问题,MDIO 访问也可以正常工作。

-即使 出现此问题,链路仍会建立,但无法进行传输。

-已在多个设备上确认此问题。

-在接收卡纸信号时,并非总是发生这种情况。

-发生此问题后、客户转储了寄存器、并确认未更改任何内容。

下面是发生此问题时的波形。

您是否有关于此问题发生原因的任何信息? 我们可以在离线模式下共享寄存器设置。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    根据您的请求、我已通过电子邮件联系、进一步讨论此主题。 当我们将此讨论移离线时、我将关闭此主题。

    谢谢、

    Nikhil