This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:空闲/工作/断电模式下的功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981370/ds80pci402-power-consumption-in-idle-active-power-down-mode

器件型号:DS80PCI402

大家好、

我从另一个 E2E 问题中学到、DS80PCI402在断电模式下具有大约35mW (#PRSNT=1)。

数据表显示、在工作模式下、它的最大功耗为900mW。

我想知道空闲模式下的功耗吗? PRSNT=0并且没有数据传输?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    它应与断电模式相同。 器件具有信号检测功能、当没有信号时、它会将信号路径断电。  

    此致、Nasser