This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:VIO 问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981552/tcan1044-q1-vio-question

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V-Q1

尊敬的团队:

如果 MCU 的 TX/RX 为3.3V、我们只需为 VIO=3.3V 供电、那么无需在 MCU 的 TX/RX 和 TCAN1044V-Q1的 TX/RX 之间添加电平转换、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    正确、VIO 引脚提供数字 IO 电压以匹配 CAN 控制器电压、从而无需电平转换器。 正如图中所示、您只需将 CAN 控制器 VDD 和 TCAN VIO 连接到同一电源输出。

    最棒的

    Chris